This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3478:发热问题

Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: LM3478

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1298143/lm3478-heating-issue

器件型号:LM3478

您好!

大家好!

我在降压升压配置中使用 LM3478、在这种配置下、我的输入范围是10-15V、输出将是12V、最大是2.5A。 在我的当前实施中、MOSFET 正在发热 、 甚至对于1安的负载、整个板也在发热、这种 现象是否是预期出现的。

我已经附上了原理图和布局图像 供您参考、

    e2e.ti.com/.../LM3478-_2800_1_2900_.pdf

  

提前感谢、

此致、

Saiprakash.C.J

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Saiprakash:

    感谢您使用 E2E 论坛。

    一般而言、需要预计一些发热、因为 SMPS 中始终存在一些损耗。

    您能否检查效率-这将提供更多详细信息。

    加热多少?

    您的输出电压是否稳定?

    此外、检查输入电压是否稳定、以便您的电源能够正确提供所需的电流。

    C26应位于 R14的另一侧。

    此致、

     斯特凡

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Stefan、您好、

    感谢您的答复。

    输入电压- 15V 恒定、与10.5V 相同

    两个输入端的输出电压为11.9恒定。

    我的电路板升温高达60°C、而散热器升温高达70°C。

    如何检查效率? 这是我第一次设计电源。  

    布局是否合适?

    此致、

    赛普拉卡什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Seiprakash、您好!

    效率=(I_OUT * V_OUT)/(I_IN * V_IN)

    若要检查布局、还需要提供带有参考标识符的图像、以标识元件的位置。

    接地区域有一个相当大的孔、这可能会对电流返回路径产生负面影响。

    此致、

     斯特凡

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Stefan、您好、

    以下是不同模式的效率、

    降压模式

    输入电压为10.5、输出电压为11.9、其中92%

    升压模式

    Vian 为15.04,Vout 为11.9,占87%

    对于 SEPIC 而言、这种有效性是否有用。

    请找到随附的布局图像、

       

    此致、

    Saiprakash.C.J

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Saiprakash:

    该效率处于预期范围内(正如您在该参考设计:TIDT346.PDF 中看到的)

    我认为布局看起来不错。

    此致、

     斯特凡

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Stefan、您好、

    我们可以关闭案例。

    感谢您的帮助。

    此致、

    赛普拉卡什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Stefan、您好、

    大家好!

    我想知道一些东西、现在我将输入2安培的负载。 电路板加热到80、结温达到103度。 这是意料之中的。

    此致、

    Saipraksh.C.J

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Saiprakash:

    凭借24W 的输出功率和87%的效率、系统(主要是 FET)会消耗大于3W 的功率。
    在这种情况下、我预计温度会上升大约80度甚至更高。

    此致、
    哈利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    哈利、您好!

    大家好!

    感谢您的答复。

    因此、预计会产生热量、我必须找到一种正确散热的方法?

    此致、

    Saiprakash.C.J

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此外、是否可以通过选择更好的 MOSFET 来降低这种热量?如果是、您能推荐我使用更好的 MOSFET 吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Saiprakash:

    FET 中的损耗主要有两种类型:开关损耗和传导损耗。

    要降低开关损耗、您可以尽可能降低开关频率。  
    这可能会导致更高的输出电压纹波。
    因此、您需要在此处找到一个很好的折衷方案。

    为了减少传导损耗、请选择具有极低 Rdson 的 FET。
    请理解、我无法提供特定器件或供应商的建议。

     此致、
    哈利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好

    我还有另一个问题、即电感器比 MOSFET 发热很多。 电感器是指 使电路板比 mosfet.inductor 器件加热的电感器(DRQ-127-6R8-R)

    此致、

    赛普拉卡什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Saiprakash

    感谢您的更新。
    如果电感器发热很大、这可能与非常大的电流纹波有关、从而导致更大的电感器损耗。
    您可以使用我们的功率级设计器工具计算电流纹波。 请选择相应的拓扑、输入所有参数、然后双击原理图内的电感器、即可查看电流波形。 该工具还建议您为您的应用选择合适的电感。 如果您选择的电感远低于建议值、请考虑更换此器件。
    https://www.ti.com/tool/POWERSTAGE-DESIGNER

    此致、
    尼克拉斯