This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、我有一个基于 webench 解决方案的原理图、 我已稍作修改、只想检查是否一切正常。 它适用于6-36V 输入和12v 6A 输出。
我要问的1个问题是关于输入和输出电容器。 是否需要大型铝电容器? 我在数据表中看到他们没有将其放入示例应用程序、但他们添加到了 webench。 我将其用作为该电路提供 VIN 输入的馈电:
它已经具有一个较大的220uF 电容器。 我可以更改降压/升压转换器上的铝合金吗?
谢谢大家!
Matthew、您好!
感谢您的联系。
1.请问产品类型和应用是什么?
2.设备是否需要在36V 的输入电压下工作? 因为此器件的最大建议工作电压为36V。
3.输出电容器的器件型号是多少? 需要使用 ESR 和有效电容来计算补偿。 您也可以使用产品页面上的计算工具进行该操作。
4.输入和输出电容器由电压纹波和瞬态期间的下冲/过冲电压决定。 LTC4368的 VOUT 是否远离 TPS552882输入侧? 如果是、建议在输入侧安装铝电容器。
BRS、
布莱斯
嗨、Bryce
谢谢!
Matthew、您好!
感谢您的联系。
1.这是一个拼写错误吗? 因为此器件不支持如此高的输出电压。
稳定的36V 输出[/报价]2.建议的最大输入电压为36V,因此如果运行 Vin 高于该电压,则不建议和不保证。
3.我认为输入电容 C63和 C64可以用10uF 的陶瓷电容替换、因为220uF 的电容靠近输入侧。
4.建议在 SW1和 SW2引脚上都添加 RC 缓冲器。
5.建议在 DITH 引脚上添加10nF、以启用抖动功能、从而改善 EMI。
6.建议将 R63更改为22k 以将平均电流限制设置为15A 以留出一些裕度。
7.要启用输出电流限制、您需要在输出侧添加感应电阻器并连接到 ISP、ISN 引脚。 有关更多详细信息、请参阅用户指南。
8.强烈建议遵循布局指南。 www.ti.com/lit/an/slvaer0b/slvaer0b.pdf
9.建议选择另一个 Ciss 较小、tr 较小的 MOS toff。
BRS、
布莱斯
您好!
感谢您的帮助、非常感谢!
Matthew、您好!
请查看我的后续评论如下。
1.好的、总共4 x 10 μ F? 还是大于4?
->我认为4pcs 是可以的。
2.你会把它放在哪里? 在原理图中所示电容器的 SW 引脚和引脚2之间?
->请参阅下面的示例。
3.我在其他地方有电流限制,我计划跳过这个?
->还行吧。
4. 目前我有以下的布局。 我从布局指南开始、只有输出以不同的角度消失、这看起来是可以的吗?
->输出电容对于升压模式非常重要,您能分享每一层的图片吗?
5. 什么是 MOS? 是指 MOSFET 吗? 如果是、我应该更改哪一个? 这些是 TI 在 webench 中建议的内容。
->它指降压侧 tr、还可以、但如果您有更好的选择、使用更小的 MOSFET/MOSFET 会更好 toff。
BRS、
布莱斯
布莱斯、您好!
谢谢!
Matthew、您好!
2.由于开关电压尖峰、建议对 RC 缓冲器使用50V 额定电容器。
5. IAUC41N06S5L100外观更佳,具有较小的 TR/TF 和 Qg。
4.以下是我对布局的评论:
(1)在 L1上放置更多的 GND 覆铜平面和过孔、再放置两个陶瓷电容器、以减少降压开关环路。
(2)将引导电容器靠近引脚向外移动。
(3)在 L1层上放置更多的 GND 覆铜平面并缩短 AGND 布线以为 Cout 电容留出空间。 尽可能将 Cout 电容移至靠近 Vout 和 GND 引脚的位置、以减小升压开关环路。
(4)加宽 VCC 迹线。
(5)建议在底层放置另一个 Vout 和 GND 层、并在过孔下方再添加一个0402 0.1uF 电容。
(6)您可以在布局指南中查看更多详细信息。 www.ti.com/lit/an/slvaer0b/slvaer0b.pdf
BRS、
布莱斯
布莱斯、您好!
感谢您的全力帮助。 我想我已经实施了你有 saidf 的一切,但仍然有几个困惑在我的部分。 我将在下面附上新的布局和原理图、以便向您展示我所做的工作。
这里是我的设计文件、我拥有全部4个层、即透明视图、3D 视图和原理图。 再次感谢您的帮助! 我想我们就在附近!
3D
Tranp
顶层
L2 -接地
L3 -包含 AGND
底层
原理图
Matthew、您好!
请查看我的评论、
输入电压上有2个额外的陶瓷电容器、我刚刚将它们设置为10uF、就像其他输入电容器应该设置为0.1uF 吗?
->建议在内环路多增加一个0.1uF、如下所示。
2. 英飞凌的 MOSFET 可以替代两个 MOSFET ? 我现在已经交换了两次、如果不可以、请告诉我!
我认为这是可以的。
3. 我对 PGND 和 AGND 环路感到困惑。 您发送的链接会将它们连接到 IC in 1图像上、然后在另一个图像上用过孔分隔、因此我真的不知道这个 AGND 环路应该是什么样的!
->该 EVM 对所有信号引脚使用单独的 AGND、并连接到 VCC 电容器接地端的 PGND。 电流连接也适合我、您可以在 L3层加宽 AGND 迹线。
4.在 MCU 附近放置此元件是否会导致问题? 这是遥远的:
->我们认为如果 MCU 的地线是明确的,这是可以的。
5.建议对 SW1布线和 DR1L、DR1H 布线使用20mil。
BRS、
布莱斯
布莱斯、您好!
太好了、谢谢!
我做了你刚才建议的几处改动。
简单地说、这意味着总共有7个输入电容器(6x10uF 和1x 0.1uF)、正确吗? 如此多的电容器是否会带来不利影响?
此外、您仍然可以向我显示该 AGND 图像的第3层吗? 那么我可以看到您的 AGND 路径上是什么以及它是如何布置的?
最后、如何更改原理图以便能够使用 MCU 数字信号控制输出?
非常感谢您的帮助!
Matthew、您好!
1.我认为缺点是电容器越多、成本就越高。 从我的观点来看,4*10uF+1*0.1uF 在这里是可以的。 保持靠近 FET 的 C67、C68、C65、C66。
2.我可以通过个人信息给你发送文件,请发送朋友请求给我。
3.可以选择 I2C 版本的 TPS55288来控制输出电压。 封装相同、只是引脚5和引脚6不同。
BRS、
布莱斯
布莱斯、您好!
很好、我移除了其中的2个10uF 电容器、并向您发送了朋友请求。
TPS55288看起来不是汽车级、但很遗憾、这是我的要求。 无法在 TPS552882上启用吗? 例如:
谢谢!
Matthew、您好!
请检查我发送给您的文件。
TPS55288具有 汽车 版本 TPS55288-Q1。 抱歉、我想您是说将输出电压编程为不同的值。 您是要开启或关断器件、这款 TPS552882-Q1还具有 EN 引脚、我已看到您通过电阻分压器连接到 Vin。
BRS、
布莱斯
布莱斯、您好!
是的、我的意思是从 uC 中启用和关闭设备。 那么、将一个 MOSFET 置于上面所示的分压器中间是否可行? MOSFET 打开时输出关闭、MOSFET 闭合时输出12伏?
我能否确认关断时器件电流是否在 uA 范围内?
谢谢!
Matthew、您好!
是的、可以采用上述方法。 更简单的方法是使用 MCU 的 GPIO 直接向 EN 引脚输出高/低电平电压。
如数据表所示、关断电流小于10uA。
BRS、
布莱斯