This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM25010:施加负载时输出电压和 FB 电压上升

Guru**** 2529630 points
Other Parts Discussed in Thread: LM25010

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1269950/lm25010-output-voltage-and-fb-voltage-rising-when-load-is-applied

器件型号:LM25010

LM25010稳压器的输出电压在施加负载时上升。 如何解释和纠正这种情况?

输入电压:32VDC

预期输出电压:16.8VDC

测试条件:

空载:Vout = 17.05V、VFB = 2.538V

330 Ω 负载: Vout = 18.13V、VFB = 2.701V

130 Ω 负载: Vout = 17.99V、VFB = 2.682V

随附原理图。 设计时也附加了 Webench。

   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    原理图上有错误。 R106实际上在我的电路中为820欧姆。 可以忽略8.2k 的标记。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Brett、您好!

    感谢您分享原理图。

    FB 上的注入电压斜坡由 R107上的交流纹波组件建立、用于使电感器电流下降、从而导致1V 注入电压斜坡。 从而导致平均 FB 电压升高、

    为确认、请将 R107更改为~100m Ω、以在 FB 上生成~20mV 的斜升、这足以实现稳定性。

    假设您会看到更准确的输出电压。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此外、FB 对噪声敏感、因此在验证输出电压时、不要在这样做时探测 FB。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在我看到您的评论之前、我开始更改 R107。 我的结果如下。 我将使用~0.1R 来重试、但2.7R 和0R 下的结果不是很好。

    该电路实际应用为下游 PSU 供电、预期负载<1A。

    R107 = 6.04R

         负载=无、Vout = 17.05V

          负载= 330R、Vout = 18.2V

          负载= 应用、Vout = 17.43V

    R107 = 2.7R

          负载=无、Vout = 16.85V

          负载= 330R、Vout = 17.85V

          负载= 应用、Vout = 17.3V

    R107 = 0r (短接)

          负载=无、Vout = 16.93V

          负载= 330R、Vout = 17.3V

          负载= 应用、Vout = 18.05V

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、我感觉100m Ω 可以为您提供很好的结果。 请回复并提供结果。 我还想查看 SW 的波形、以确认 PWM 占空比和频率是恒定的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    100m Ω 未解决问题。  

    R107 = 0.1R

          负载=无、Vout = 16.92V

          负载= 330R、Vout = 17.24V

          负载= 应用、Vout = 17.94V (在~100mA 下测量的输出电流)

     在100mA 负载下、开关波形(U9引脚2)低于。

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    真是个惊喜。

    这是我的数学...可能有些事情做的不正确。

    如果可以、也测量 FB。 我们应该会看到 FB 逐周期增加25mV。

    如果我们仍然存在问题、我将订购一个 EVM、以便在最终查看这一点。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对"全新"设备进行评估也是一个好主意。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    100mA 负载时的 FB 波形。 我没有可用的"全新"完整器件、但我可以将此器件上的 LM25010更换为全新器件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Brett、感谢附加的波形。 我们看到 VFB 出现1V 以上的偏移、这仍然是线路/负载调节器不佳的原因。

    根据我的计算、我们应该会看到大约为25mV 的某个值。 说了这么多、我认为我们忽略了一些东西。

    我想说的最后一个数据点是将 R107降低到5m Ω、10m Ω、20m Ω、并进行与您所做的相同的测量。

    我想您没有电流探针、因此我们无法测量实际的电感电流纹波。

    通过此实验、我们可以查看 VFB 如何根据相应的 FB 纹波进行缩放并确定实际电感器电流纹波、从而为我们提供可能的解释、说明我们的计算结果与基准数据不一致的原因。

    此外、在本实验期间、请在满负载电流为1A 时进行评估、这样我们就可以在 CCM 下运行、这将使 FB 电压上升/衰减更容易查看。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我有一个电流探头-您希望在什么条件下测量电感器电流纹波?

    我将使用 R107值的数组进行一些测量。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    真是个好消息。 要测量电感器电流、您可以用石头砸到 SW 上的电感器、并在浮动电感器端子与其焊盘图案之间放置一根导线、焊盘现在打开、并用探针抓住该导线。

    我会在32Vin 和 APP 最小 Vin 以及  330R 和1A 的负载电流下评估。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我刚刚观察到一个有趣的现象。 我今天上午更换了 IC、330ohm 和100mA 负载的结果与以前相同。

    然而、在负载为19.6欧姆(~850mA)时、电压输出为~16.7V、这是有希望的。

    然后我试着重复此测试、而 IC 已经失去了它的调节能力、即使在无负载的情况下也是如此。 在空载时、它处于17.7V、在使用850mA 负载时、它处于17.4V。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这很高兴知道。 您是否有机会测试不同的 Rramp 阵列?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我正在准备进行这项测试。

    今天早上、我再次更换了 IC、我发现它在处理电阻负载时表现良好。 在一定负载范围内(从0mA 到930mA 进行10次线性测试)、输出电压在16.8V 的2%以内。  

    当我连接预期应用负载(下游电源)时、它无法进行调节并跳到17.8V。

    当我连接预期的应用负载和单独的100mA 负载(160欧姆电阻器)时、它会调节到17.3V。

    为了测试我的应用负载是否损坏、我从工作台电源为其提供16.8V 电压、它的100mA 电压没有问题。 我不知道该怎么说。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我有很好的结果。 我认为问题在于下游应用负载。 该负载是由第三方设计的降压稳压器、没有输入电容。 向该电路或向我的电路的16.8V 输出添加100uF 似乎主要可以解决这个问题。 我的应用负载现在的电压读数为17.1V。

    但是-我仍然无法解释为什么我的电路过去在电阻负载下表现不佳、并且我无法重现此问题。

    将 R107替换为100m Ω 也很重要、如果没有这种变化、电路就无法正常工作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Brett、您好!

    如果您具有20mV 或更高的 FB 纹波(即100m Ω Rramp)、则可以继续进行您的设计。

    我很高兴您发现问题是由下游负载导致的。 可能是电容纹波使 注入电压斜坡变斜。