LM25010稳压器的输出电压在施加负载时上升。 如何解释和纠正这种情况?
输入电压:32VDC
预期输出电压:16.8VDC
测试条件:
空载:Vout = 17.05V、VFB = 2.538V
330 Ω 负载: Vout = 18.13V、VFB = 2.701V
130 Ω 负载: Vout = 17.99V、VFB = 2.682V
随附原理图。 设计时也附加了 Webench。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
LM25010稳压器的输出电压在施加负载时上升。 如何解释和纠正这种情况?
输入电压:32VDC
预期输出电压:16.8VDC
测试条件:
空载:Vout = 17.05V、VFB = 2.538V
330 Ω 负载: Vout = 18.13V、VFB = 2.701V
130 Ω 负载: Vout = 17.99V、VFB = 2.682V
随附原理图。 设计时也附加了 Webench。
在我看到您的评论之前、我开始更改 R107。 我的结果如下。 我将使用~0.1R 来重试、但2.7R 和0R 下的结果不是很好。
该电路实际应用为下游 PSU 供电、预期负载<1A。
R107 = 6.04R
负载=无、Vout = 17.05V
负载= 330R、Vout = 18.2V
负载= 应用、Vout = 17.43V
R107 = 2.7R
负载=无、Vout = 16.85V
负载= 330R、Vout = 17.85V
负载= 应用、Vout = 17.3V
R107 = 0r (短接)
负载=无、Vout = 16.93V
负载= 330R、Vout = 17.3V
负载= 应用、Vout = 18.05V
尊敬的 Brett、感谢附加的波形。 我们看到 VFB 出现1V 以上的偏移、这仍然是线路/负载调节器不佳的原因。
根据我的计算、我们应该会看到大约为25mV 的某个值。 说了这么多、我认为我们忽略了一些东西。
我想说的最后一个数据点是将 R107降低到5m Ω、10m Ω、20m Ω、并进行与您所做的相同的测量。
我想您没有电流探针、因此我们无法测量实际的电感电流纹波。
通过此实验、我们可以查看 VFB 如何根据相应的 FB 纹波进行缩放并确定实际电感器电流纹波、从而为我们提供可能的解释、说明我们的计算结果与基准数据不一致的原因。
此外、在本实验期间、请在满负载电流为1A 时进行评估、这样我们就可以在 CCM 下运行、这将使 FB 电压上升/衰减更容易查看。
我正在准备进行这项测试。
今天早上、我再次更换了 IC、我发现它在处理电阻负载时表现良好。 在一定负载范围内(从0mA 到930mA 进行10次线性测试)、输出电压在16.8V 的2%以内。
当我连接预期应用负载(下游电源)时、它无法进行调节并跳到17.8V。
当我连接预期的应用负载和单独的100mA 负载(160欧姆电阻器)时、它会调节到17.3V。
为了测试我的应用负载是否损坏、我从工作台电源为其提供16.8V 电压、它的100mA 电压没有问题。 我不知道该怎么说。
我有很好的结果。 我认为问题在于下游应用负载。 该负载是由第三方设计的降压稳压器、没有输入电容。 向该电路或向我的电路的16.8V 输出添加100uF 似乎主要可以解决这个问题。 我的应用负载现在的电压读数为17.1V。
但是-我仍然无法解释为什么我的电路过去在电阻负载下表现不佳、并且我无法重现此问题。
将 R107替换为100m Ω 也很重要、如果没有这种变化、电路就无法正常工作。