This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[FAQ] [参考译文] [FAQ] BQ25720:如何设置最大输入电流限制?

Guru**** 2798555 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1269551/faq-bq25720-how-to-set-maximum-input-current-limit

器件型号:BQ25720

您好,

   如何理解有关"标称或典型输入电流限制"和"最大输入电流限制"的说明,哪一个是实际输入电流限制?如何添加" 100mA / 200mA 失调"以计算 "最大输入电流限制"?

如果您能提供一个示例、我们将不胜感激。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、聪明、

    感谢您的反馈。 我同意这一节有歧义。  

    我们以10m Ω 的电流检测为例。  

    1.输入电流限制没有偏移、充电器在50mA 具有低钳位、因此如果您将输入电流设置为0mA、它会钳位在50mA。   

    • 用户输入、 充电设置
    • 0mA、=> 50mA;
    • 50mA、50mA
    • 100mA、100mA
    • ...

    2.请注意此电流是典型的输入电流限制。 因为充电器的部件间容差为-100mA。 如果用户设置典型2900mA 输入电流限值、可能会低于输入电流范围。 (REG0x3F ()= 0x3A00h)

    • 最小值、典型值、最大值
    • 2800mA、2900mA、3000mA

    TI 建议在设计过程中考虑此参数变化。 例如、客户可能故意将电流限值设置得更高。  

    我希望这能澄清你们的困惑。  

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Tiger

       感谢您的认真回答。 "‘s ,我不能接受。"

       此致,

      聪明巧妙