请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ25720 您好,
如何理解有关"标称或典型输入电流限制"和"最大输入电流限制"的说明,哪一个是实际输入电流限制?如何添加" 100mA / 200mA 失调"以计算 "最大输入电流限制"?
如果您能提供一个示例、我们将不胜感激。
谢谢
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好,
如何理解有关"标称或典型输入电流限制"和"最大输入电流限制"的说明,哪一个是实际输入电流限制?如何添加" 100mA / 200mA 失调"以计算 "最大输入电流限制"?
如果您能提供一个示例、我们将不胜感激。
谢谢
嗨、聪明、
感谢您的反馈。 我同意这一节有歧义。
我们以10m Ω 的电流检测为例。
1.输入电流限制没有偏移、充电器在50mA 具有低钳位、因此如果您将输入电流设置为0mA、它会钳位在50mA。
2.请注意此电流是典型的输入电流限制。 因为充电器的部件间容差为-100mA。 如果用户设置典型2900mA 输入电流限值、可能会低于输入电流范围。 (REG0x3F ()= 0x3A00h)
TI 建议在设计过程中考虑此参数变化。 例如、客户可能故意将电流限值设置得更高。
我希望这能澄清你们的困惑。
此致、
虎