This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54340:Webench 补偿电路结果与使用数据表公式得到的结果有很大不同

Guru**** 2511095 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS54340, UCC28950

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1261572/tps54340-compensation-circuit-results-on-webench-differ-significantly-from-results-using-datasheet-equations

器件型号:TPS54340
主题中讨论的其他器件: UCC28950

我使用以下输入参数设置 Webench 设计:

输入电压:22V 至29V、输出电流:200mA、输出电压:10V、目标频率:0.936MHz。 以下输出在 Webench 上生成:

当我使用数据表公式验证 Rcomp、Ccomp 和 Ccomp2时、建议的值与数据表公式显示的值非常不同:

Rcomp:6.57k (公式)与23.7k (Webench)

Ccomp:653nF (公式)与5.6nF (Webench)

Ccomp2:1983pF (公式)与47pF (Webench)

在尝试数据表示例时、我验证了公式是否正确、并且得到了正确的数据表答案。

您能否帮助我理解为什么 WebBench 建议这样一种不同的解决方案、以及如何解决差异? 非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Falk:

    感谢您发送编修。 请允许我花一点时间对此进行调查。  同时、您可以检查 Webench 输入参数吗?  我已经对其进行了检查、以便在 RLs=11.3k 时生成10V 的 RHs=130k。  不过、在您的模型中、RHS=243k、这会导致稳压器的电压为18V、而不是10V。  

    谢谢。

    友好

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    抱歉、您好、我输入了类型。 输出电压目标为18V、而不是10V。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的澄清。 我将对此进行调查、并在接下来的几天内与您联系。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Falk:

    我使用了数据表公式、设计计算器和 Webench 模型、发现计算器和数据表公式对齐了、Webench 模型也不同。  我请 Webench 小组了解一下。

    谢谢。

    友好

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你。 我期待听到我应该使用哪种工具。 非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Falk、Youhao

    感谢上面的帖子。 TPS54340中的 Rcomp、Ccomp 和 Ccomp2选项使用 K 系数方法进行了优化、可在 WEBENCH 上实现稳定的设计、满足宽输入电压和输出电流要求。

    用户可以通过单击原理图中要更新的 BOM 组件、根据自己的要求更新组件

    单击"选择替代器件":

           

     单击根据要求编辑限制、或根据要求创建定制零件。

    此致

    沙海恩 ·S·M

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Shaheen、

    感谢您的答复。 我仍然感到奇怪的是、 Webench 工具提供的最小和最大组件值甚至未包括其中一个组件的数据表公式中的计算值。  我使用 Webench 进行了一些值的仿真、现在我将继续讨论此电路、以便结束本次对话。 谢谢你。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Falk、  

    此致

    沙海恩·S·M

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Falk:

    除 UCC28950外、我还有类似的问题。

    在您的实现中、您是否使用 Webench 值作为起始点或使用数据表计算? 有什么不同之处?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,大脑,  

    如果您对  UCC28950有任何疑问、可以打开新帖子。 我将关闭该主题以避免产生混淆。

    此致

    沙海恩·S·M

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brian、我最后得出的值更接近 webench 结果。 我们在生产中有一个设计、该设计看起来与该补偿电路类似。