主题中讨论的其他器件: UCC28950
我使用以下输入参数设置 Webench 设计:
输入电压:22V 至29V、输出电流:200mA、输出电压:10V、目标频率:0.936MHz。 以下输出在 Webench 上生成:

当我使用数据表公式验证 Rcomp、Ccomp 和 Ccomp2时、建议的值与数据表公式显示的值非常不同:
Rcomp:6.57k (公式)与23.7k (Webench)
Ccomp:653nF (公式)与5.6nF (Webench)
Ccomp2:1983pF (公式)与47pF (Webench)
在尝试数据表示例时、我验证了公式是否正确、并且得到了正确的数据表答案。
您能否帮助我理解为什么 WebBench 建议这样一种不同的解决方案、以及如何解决差异? 非常感谢!