请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS62866 您好!
我发现 TPS62866会限制不同输出电压下的输出电流(小于6A)。 我想知道 TPS62866是否具有 在不同输出电压下限制输出电流(小于6A)的机制。 谢谢
- 当输出电压设置为600mV 时、最大输出电流小于4A。


- 当输出电压设置为1.2V 时、最大输出电流接近6A。

此致、
赖克
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的 Ryker:
根据一些实验室数据、我可以确认 TPS62866在室温下将输出电流钳位在7A 左右。
然而、Vout=0.6V 时所绘制的6A 可能具有挑战性。 连接的电阻可能会限制输出电流。
这就是为什么它在 Vout=1.2V 时效果更好的原因。
我可以问您使用哪种仪器来拉取输出电流吗?
您是为此器件使用 EVM、还是在最终应用中完成此操作?
您能否发送有关设置的图片、尤其是 PCB 和负载之间的连接?
此致
纳尔逊