This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62866:TPS62866是否在不同输出电压下限制输出电流。

Guru**** 2378650 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS62866
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1261061/tps62866-does-the-tps62866-limit-the-output-current-in-different-output-voltage

器件型号:TPS62866

您好!

我发现 TPS62866会限制不同输出电压下的输出电流(小于6A)。 我想知道 TPS62866是否具有 在不同输出电压下限制输出电流(小于6A)的机制。 谢谢

  • 当输出电压设置为600mV 时、最大输出电流小于4A。
  •   当输出电压设置为1.2V 时、最大输出电流接近6A。

此致、

赖克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ryker:

    根据一些实验室数据、我可以确认 TPS62866在室温下将输出电流钳位在7A 左右。  
    然而、Vout=0.6V 时所绘制的6A 可能具有挑战性。 连接的电阻可能会限制输出电流。
    这就是为什么它在 Vout=1.2V 时效果更好的原因。

    我可以问您使用哪种仪器来拉取输出电流吗?
    您是为此器件使用 EVM、还是在最终应用中完成此操作?
    您能否发送有关设置的图片、尤其是 PCB 和负载之间的连接?

    此致
    纳尔逊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nelson、

    我使用电子负载拉 TPS62866EVM 输出电流。 因此、连接电阻可能会限制输出电流、我发现 电子负载的电压会下降到低于0.3V。

    此致、

    赖克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ryker:

    好的。 则应该知道问题的来源。 在这种情况下、您可以尝试改善与电子负载的连接、以更大限度地减少压降。

    此致
    纳尔逊