This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CSD88599Q5DC:MOSFET 持续短路

Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: CSD88599Q5DC

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1244908/csd88599q5dc-mosfet-keeps-shorting

器件型号:CSD88599Q5DC

您好、我正在实施基于 DRV8323RH-BOOSTXL 板的电机驱动器电路。 我能够以与大约6安的电流消耗相同的功率运行500W 电机。 但有时在电机运行时、一个或多个 MOSFET 封装突然短路;漏极、源极和栅极引脚都显示出它们之间的连续性。 这也会损坏 DRV IC。 替换 MOSFET 和 DRV IC 可以使同一个电机正常运行。 我使用的是48V 系统、在大多数情况下、电流消耗限制为低于10A。 我还添加了散热器和风扇、以避免过热问题。 记录的最高温度为45摄氏度、对 MOSFET 无损坏。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Aniket 您好、

    感谢您关注 TI FET。 我建议监测电源块上的开关节点波形、以查看在驱动电机时是否超过 FET 的60V 击穿电压。 DRV 板和电机之间的电缆长度是否很多? 输入直流电源是否得到良好调节? 电源块应该能够处理此电流。 我只担心超过击穿电压会导致电源块 FET 发生故障。

    此致、

    约翰·华莱士

    TI FET 应用

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 John 提供的宝贵意见。 会检查是否相同、并尽快返回给您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Aniket 您好、

    跟进以查看您的问题是否已解决。 请告诉我。

    谢谢。

    约翰

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     您好、John、这是一张采用500W 电机和定制驱动器板的图。 可以看出电压 随电流的增大而增大。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对于较高的电流消耗、电压是否有可能尖峰超过 MOSFET 允许的最大电压?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Aniket 您好、

    是的、较高电流下的尖峰可能会超过 MOSFET BVDSS。 如果发生这种情况、器件可能会进入雪崩模式。 此电源块中的 FET 仅适用于单雪崩、不适用于会损坏 FET 的重复雪崩。 您能否分享显示 FET 尖峰的开关节点波形? 下面链接中的应用手册显示了一些减少尖峰的方法。 这用于同步降压转换器、也可应用于电机驱动应用、因为电路非常相似。 通过添加栅极电阻器来减慢 FET 开关速度是减少尖峰的一种常见方法。 还有一些耗散方法、例如在开关节点处使用 R-C 缓冲器电路。

    https://www.ti.com/lit/pdf/slpa010

    谢谢。

    约翰

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    电池在运行期间的电压为54V。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我还在 GHW 和 GLW 上添加波形。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Aniket 您好、

    感谢提供波形。 该电源块中 FET 的电压似乎没有超过 BVDSS。 您是否使用 IR 摄像头或热电偶测量了电源块的温升?

    此致、

    约翰

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    可以。 我进行了温度 v/s 电流日志。 我发现、在接近6安培的电流消耗下、在没有散热器或风扇的情况下、FET 块的温度上升到117°C。 后来、我随风扇增加了一些散热器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我使用了一个热电偶、它直接与块顶部的外露焊盘接触。 当 FET 模块爆炸时、温度大约在45°C 附近。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Aniket 您好、

    在没有散热器的情况下、器件好像变热了、接近数据表的最大限制。 不过、当使用热电偶测量温度时、到器件发生故障为止似乎是可以的。 从波形可以看出、它看起来没有超出 FET 的 BVDSS、但您可能需要放大并更仔细地查看是否存在振铃、该值可能超过 BVDSS。 除此之外、我不知道器件为什么在您的应用中发生故障。

    谢谢。

    约翰

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 John。 我将使用不同的热电偶或 IR 温度计进行另一轮测试、以防之前的热电偶有缺陷并显示错误的温度值。 根据您的建议、还将同时寻找高电压振铃。 谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Aniket 您好、

    60V 器件可能无法满足54V 电池输入的要求。 您可能需要考虑使用更高电压的 FET。 遗憾的是、CSD88599Q5DC 是 TI 的最高电压集成电源块。 如果需要使用80V 或100V FET、则必须使用两个分立式器件、而不是每个相位使用一个电源块。 我明天要度假,我的回答将推迟到下周二。

    谢谢。

    约翰

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、John:
    很遗憾、由于空间受限、我无法选择分立器件、因此无法使用电源块。 但我可以将电池电压降低到48V。 如果这可以帮助!

    但我仍将继续寻找更高电压的 FET、最好是来自 TI。 同时、请享受您的假期。 您的输入内容真的很有帮助。

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Aniket 您好、

    继续跟进、看看我是否可以提供任何其他帮助。 请告诉我。

    谢谢。

    约翰

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、John、我介绍了 PCB 设计的热性能、这次使用了热像仪。 我注意到、一对 MOSFET 在电流为5A 时升温高达80摄氏度。 由于我的 MOSFET 在电机消耗超过6A 电流时发生烧断、我认为在运行期间必须突破150摄氏度的热限值。 现在、我将修改我的 PCB 设计、在 FET 周围提供更宽的铜布线以散发过多的热量。 感谢您的帮助和指导、直至现在。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Aniket 您好、

    感谢您的更新。 请告诉我、更新后的 PCB 布局是否有帮助。 我仍怀疑如果您的电池电压上升到54V、电源块的额定电压可能不够大。 这不允许瞬态或尖峰有很大的裕度。

    此致、

    约翰

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、David、为了解决瞬态问题、我计划在相位线中添加一些56V TVS 二极管。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Aniket 您好、

    由于存在寄生电感、TVS 器件应尽可能靠近电源块器件放置、从而最大限度地减小阳极与阴极之间的环路面积。

    谢谢。

    约翰