您好、我正在实施基于 DRV8323RH-BOOSTXL 板的电机驱动器电路。 我能够以与大约6安的电流消耗相同的功率运行500W 电机。 但有时在电机运行时、一个或多个 MOSFET 封装突然短路;漏极、源极和栅极引脚都显示出它们之间的连续性。 这也会损坏 DRV IC。 替换 MOSFET 和 DRV IC 可以使同一个电机正常运行。 我使用的是48V 系统、在大多数情况下、电流消耗限制为低于10A。 我还添加了散热器和风扇、以避免过热问题。 记录的最高温度为45摄氏度、对 MOSFET 无损坏。