主题中讨论的其他器件: BQ25798
您好、TI 团队、
在使用电源(J1)充电一段时间后、我尝试将其移除、然后尝试使用 BQ25798EVM 使用 4的电池电源(J5)为电负载(J3)充电、因为我认为 BQ25798数据表显示有"备用模式"或"OTG"功能、该功能可以由电池放电。
但即使我启用备用模式和 OTG、 电气负载也会显示"16V、0mA "、这意味着它可以检测到电池供电、但无法充电。
有什么方法可以通过电池为负载充电?
谢谢。
顺便说一下、我要尝试读取寄存器、并确保 BQ25798在没有电源时处于有效状态。
此致、
锦恒