This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25798EVM:如何使用电池为电气负载充电

Guru**** 2511415 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25798EVM, BQ25798

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1253530/bq25798evm-how-to-use-battery-charge-the-electric-load

器件型号:BQ25798EVM
主题中讨论的其他器件: BQ25798

您好、TI 团队、

在使用电源(J1)充电一段时间后、我尝试将其移除、然后尝试使用 BQ25798EVM 使用 4的电池电源(J5)为电负载(J3)充电、因为我认为   BQ25798数据表显示有"备用模式"或"OTG"功能、该功能可以由电池放电。
但即使我启用备用模式和 OTG、 电气负载也会显示"16V、0mA "、这意味着它可以检测到电池供电、但无法充电。
有什么方法可以通过电池为负载充电?
谢谢。

顺便说一下、我要尝试读取寄存器、并确保 BQ25798在没有电源时处于有效状态。

此致、
锦恒  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jheng:

    备份模式假定负载在 PMID 上被连接。  您的负载连接在哪里吗?

    此致、

    杰夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    感谢您的答复。
    我认为负载在 PMID 没有连接、下面是一个原理图。
    因此 J5无法为 J3充电?

    此致、
    锦恒  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jheng:

    在此配置中、在没有电源供电的情况下、J5处的电池为 J3处的电子负载提供所有电源。  OTG 向 VBUS 供电、而备用模式向 PMID 供电。  我不明白您关于"J5无法为 J3"充电的问题。

    此致、
    杰夫  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    感谢您的解释。 对于因上一封邮件而引起的任何混淆、我深表歉意。 让我进一步澄清我的问题。

    在断开电源(J1)之前、电子负载(J3)显示16.3V 的电压和27mA 电流。 断开电源后、电压降至15.58V、但电流显示为0A。 我主要关心的是为什么电子负载似乎检测到来自电池(J5)的电压、但没有显示任何流入负载的电流。

    我附上了两张图片供参考:图1 显示了断开电源前的寄存器状态、图2 显示了断开后的状态。

    您能否帮助我理解为什么在断开电源后、电子负载在看到电压读数后仍然没有显示任何电流? 我在配置或设置中是否漏掉了可能导致此行为的内容?

    感谢您的帮助。

    此致、
    锦恒

    图1

    图2

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jheng:

    我假设您已将电子负载设置为恒压(CV)模式?  如果是、它设置到什么电压?  在 CV 模式下、仅当施加到的电源(在您的情况下为电池)高于 CV 设置时、电子负载才会灌入电流。  在仅电池模式下、没有切换。  内部 BATFET 导通、将 BAT 连接到 SYS。  

    此致、

    杰夫  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    我想将电子负载更新为50W、10欧姆水泥电阻器。

    图 1和2、表示断开电源前、断开电源后的寄存器状态、如图 3和4、状态显示"Not power good"(电源未正常)。 我很想了解这种行为背后的原因。 在断开电源后是否存在可能导致出现"电源不正常"指示的特定参数或设置?

    另外、我想知道在断开电源时、电池是否会放电到水泥电阻器中。 如果是、在这种情况下、导致电池放电的因素可能是什么?

    感谢您的持续支持和指导。

    此致、
    锦恒


    图 1


    图 2

      

    图 3

     

    图 4

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jheng:

    当 VBUS 上没有有效电源时、充电器会报告电源不正常。  这是预料之中的。

    此外、当 VBUS 没有电源时、充电器自动使用电池通过内部电池 FET 为 SYS 上的负载供电。  这也是预料之中的。 如果您希望 ADC 测量从 BAT 到 SYS 的放电电流、则需要将 EN IBAT ADC 设置为 HiZ 位= 1。  在 GUI 中、它刚好在 EN_ILIM 上方。

    此致、

    杰夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    我 使用仪表测量10欧姆电阻(VSYS)上的电压、它是14V、因此我预计 ADC IBAT 将是 1.4A (14V/10欧姆)、
    并尝试 将 EN IBAT ADC 设置为 HiZ 位= 1、但 ADC IBAT 仍为负值(约为-3mA~-7mA)、这是最后一个答案图4。
    我是否在寄存器设置中错过了一些步骤?

    感谢您的持续支持和指导。

    此致、
    锦恒



  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jheng:

    在图4中、V (SYS)比 V (BAT)高30mV。  如果电池正在放电,这是不可能的,因为 V(SYS)= V(BAT)- Idearge*RDS(batfet)。  充电时 IBAT 寄存器是否正确读取?

    此致、

    杰夫