请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TLV803 


在从 MΩ 到大规模生产的各阶段芯片供应期间、芯片引脚1和3之间的内电阻约为0.7 μ F、而芯片自身的消耗量则对应于规格中的典型值、并且是6 -12 µA。 在最近交付的产品中、端子1和3之间的电阻约为18MΩ Ω、这提供了其自身消耗约150nA 的 tc。 自消耗电流的如此低的值提供了与电路设计参数的偏差、因此电路节点出现故障 是电路节点的原因
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.



在从 MΩ 到大规模生产的各阶段芯片供应期间、芯片引脚1和3之间的内电阻约为0.7 μ F、而芯片自身的消耗量则对应于规格中的典型值、并且是6 -12 µA。 在最近交付的产品中、端子1和3之间的电阻约为18MΩ Ω、这提供了其自身消耗约150nA 的 tc。 自消耗电流的如此低的值提供了与电路设计参数的偏差、因此电路节点出现故障 是电路节点的原因
您好!
感谢您联系我们。 您需要将这些器件提交给 TI 进行分析。 请直接按照以下步骤操作: