This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV803:TLV803RDBZR

Guru**** 1139930 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1251112/tlv803-tlv803rdbzr

器件型号:TLV803

在从 MΩ 到大规模生产的各阶段芯片供应期间、芯片引脚1和3之间的内电阻约为0.7 μ F、而芯片自身的消耗量则对应于规格中的典型值、并且是6 -12 µA。 在最近交付的产品中、端子1和3之间的电阻约为18MΩ Ω、这提供了其自身消耗约150nA 的 tc。 自消耗电流的如此低的值提供了与电路设计参数的偏差、因此电路节点出现故障 是电路节点的原因

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您联系我们。 您需要将这些器件提交给 TI 进行分析。 请直接按照以下步骤操作:

    客户退货|其他信息| TI.com

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、您能先帮助找出这种情况的原因吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们未指定引脚1和3之间的电阻。  我们仅指定数据表中所述的电源电流(从引脚3到引脚1):

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    芯片参数表显示功耗应该是9 -15 µA、相关181芯片的功耗小于1µA、能不能帮忙看看原因是什么、谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    1uA 在规格范围内、因为数据表中未指定最小值。 谢谢。