您好!
关于 LM5069-1、我认为当计时器引脚电压升高并发生过流后达到4V 时、锁存、但延迟时间与理论值不符。
(理论值)
⇒器引脚的电容3uF 约140ms 的闩锁时间
(实际值:跟随波形)
约80ms
此外、即使定时器引脚的电容更改为4.7 uF、闩锁的时间大约为80ms、仍然是不变的。
时间滞后有什么原因吗?
此致、

This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
关于 LM5069-1、我认为当计时器引脚电压升高并发生过流后达到4V 时、锁存、但延迟时间与理论值不符。
(理论值)
⇒器引脚的电容3uF 约140ms 的闩锁时间
(实际值:跟随波形)
约80ms
此外、即使定时器引脚的电容更改为4.7 uF、闩锁的时间大约为80ms、仍然是不变的。
时间滞后有什么原因吗?
此致、

感谢您的答复。
我连接了计时器电压的两个波形。
CTIMER 为4.7uF。
计时器设置较长的原因是负载电容器具有大容量、并且启动需要很长时间。
在图 2、当定时器电压约为1.2V 时、定时器结束。 完成后锁存。
图1和图2之间的唯一区别是负载是从7.2A 变化到9.6A 还是10.3A。
(问题1)
您认为计时器电压在1.2V 左右结束的原因是什么?
(问题2)
图2中的红色圆圈表示负载更改时过冲约2ms 的波形。
发生这种过冲的原因可能是什么?
是恒定电流控制响应能力的影响吗?
此致、

尊敬的 Kaji:
我们很少看到客户使用超过10ms 的计时器周期、因为该设计无法满足 SOA 标准。 如果您有大负载电容、我们可以使用 dv/dt 方法进行管理、

请在设计计算器 https://www.ti.com/lit/zip/snvu050中输入您的系统规格 、并发送我进行审核
在测试结果中、在负载阶跃较大的情况下、控制器可能会快速响应并使栅极节点放电。 请探测栅极电压并检查。
此致、
勒凯什