This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5069:关于故障计时器

Guru**** 2526720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1250614/lm5069-about-fault-timer

器件型号:LM5069

您好!

关于 LM5069-1、我认为当计时器引脚电压升高并发生过流后达到4V 时、锁存、但延迟时间与理论值不符。

(理论值)
⇒器引脚的电容3uF 约140ms 的闩锁时间
(实际值:跟随波形)
约80ms

此外、即使定时器引脚的电容更改为4.7 uF、闩锁的时间大约为80ms、仍然是不变的。
时间滞后有什么原因吗?

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kaji:

    您能否也共享计时器电压波形。

    设备是否在80ms 后锁定或重新启动?

    为什么需要这么长的计时器周期?

    此致

    勒凯什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复。
    我连接了计时器电压的两个波形。
    CTIMER 为4.7uF。
    计时器设置较长的原因是负载电容器具有大容量、并且启动需要很长时间。
    在图 2、当定时器电压约为1.2V 时、定时器结束。 完成后锁存。
    图1和图2之间的唯一区别是负载是从7.2A 变化到9.6A 还是10.3A。
    (问题1)
    您认为计时器电压在1.2V 左右结束的原因是什么?
    (问题2)
    图2中的红色圆圈表示负载更改时过冲约2ms 的波形。
    发生这种过冲的原因可能是什么?
    是恒定电流控制响应能力的影响吗?
    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kaji:

    我们很少看到客户使用超过10ms 的计时器周期、因为该设计无法满足 SOA 标准。 如果您有大负载电容、我们可以使用 dv/dt 方法进行管理、  

    请在设计计算器 https://www.ti.com/lit/zip/snvu050中输入您的系统规格 、并发送我进行审核

    在测试结果中、在负载阶跃较大的情况下、控制器可能会快速响应并使栅极节点放电。 请探测栅极电压并检查。

    此致、

    勒凯什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复。
    SOA 已得到确认、没有问题。
    因此、如果您同意我对第1个问题的看法、我会有所帮助。
    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kaji:

    当然可以。 最大计时器周期可能会受到一些限制。 要与设计人员核实、您能否将 栅极电压波形包含进去并与我分享?

    此致、

    勒凯什