This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5060:求和点处电容的最大值限制是否为 GATE 引脚和求和点处电容的最大值限制;

Guru**** 2390735 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5060, LM74502H-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1244562/lm5060-is-ther-max-value-limitation-on-capactior-on-gate-pin

器件型号:LM5060
主题中讨论的其他器件: LM74502H-Q1

您好  

我们 在您的系统上有 LM5060设计。

它与 lm5060数据表类似

"图28. 接通时间延长"

我们还添加了 C1、以添加开通时间延长。

通过考虑"栅极引脚"驱动 Cababilty 是否存在 C1的任何最大值。 ?

或者我们不会担心栅极引脚上的电容值(当 MOSFET SOA 足够强大时)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chen:

    我们建议使用尽可能低的栅极电容、因为它会影响 LM5060的关断响应时间。  

    增加 C1的动机是什么? 它是否用于限制浪涌电流?

    您能否分享您的原理图、应用用例、Cout 值详细信息  

    此致、

    勒凯什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们建议使用尽可能低的栅极电容、因为它会影响 LM5060的关断响应时间。  

    -0704-> 您是对的,我也 测量了关闭时间,以使它可以完全填充我的设计。

    增加 C1的动机是什么? 它是否用于限制浪涌电流?

    0704-->我的动机是限制浪涌电流。

    您能否分享您的原理图、应用用例、Cout 值详细信息  

    0704-->我的设计如下,C1现在是6.8nF。

    请向我提供有关 C1值的建议。

    感谢您的

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chen:

    明白了。 谢谢

    请将 C1的最大值限制为22nF。

    此致、

    勒凯什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rakesh

    我的设计是 LM5060栅极引脚"驱动2个 MOSFET "

    每个 MOSFET 的总栅极电荷 Qg  为88nC。

    这是否超过 C1 (22nF)的最大值?

    并且设计值超过 C1最大值。 将发生什么。

    例如、  MOSFET 损坏或 LM5060损坏?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chen:

    22nF 用于 C1、这是 FET Qg 的补充。 正如我们之前所讨论的、它必须经过测试和最终确定、因为 LM5060不提供 FET SOA 保护。 例如、如果您将输出短路、FET 将损坏。

    此致、

    勒凯什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果是新设计、我建议使用 具有更好栅极驱动强度的 TPS4811、TPS1211或 LM74502H-Q1。

    谢谢

    勒凯什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我的设计理念是可以测量 VDS 和 MOSFET 的 ID、以确认工作条件处于 SOA 中

    因此 LM5060栅极上的驱动电流并不重要。

    我是谁?  

    或者更高的栅极驱动强度是否有任何好处?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在我的当前设计中

    施加10毫伏的电压。

    我测量的波形为 VDS 和 MOSFET 的 Ids、如下所示。

    VIN 为24V、但 VDS 的峰值为35V、进而 MOSFET 损坏(VDS 短路)

    我想知道我的设计是否有问题?

    我可以采取什么措施来解决此问题吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在 FET 开启之前、VDS 应等于 VIN。 为什么当 VIN=24V 时为35V?  您能否为每个 MOSFET 添加栅极电阻器(4.7欧姆)并检查一下?

    如果 FET 处于 SOA 限制范围内、则驱动电流不是问题、否则您可能需要减慢栅极的速度以减小浪涌电流(Ids)。 最坏的情况是、您需要在最高工作温度下进行检查。 此外、在关断期间检查 FET SOA 是否存在过载故障

    此致、

    勒凯什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在我的设计中、EN 由 VIN 触发并具有 RC 延迟。

    当 EN 上升到2V 时、MOSFET 开始调通。 则 ID 的值在上升。  

    此时、 Vout 具有异常的振铃波形。 35V 的 VDS 共模电压。

    这是否意味着 SOA 失败了?

    而门的布局长度是 aroung 4000mil ,这是否会造成任何问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rakesh

    当 Vgs 开始导通时..

    LM5060 在 GATE 引脚上具有振荡。

    您知道导致此问题的原因是什么吗?

    和如何解决它,谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chen:

    栅极长度相当长、这会导致栅极环路振荡。 你能把它最小化吗? 请为每个 MOSFET 添加栅极电阻器(4.7 Ω)、然后检查。

    此致

    勒凯什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rakesh

    波形处于导通状态、栅极驱动强度仅为 24uA。  这似乎是弱电流在大门驾驶 stgregth。

    你能帮助计算这种异常症状如何发生吗?  

    或者你是否有任何双倍描述"门的长度是相当长的,这可以引起振荡 "?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chen:

    栅极电感会产生正反馈并产生振荡。    如需更多信息、请参阅 toshiba.semicon-storage.com/.../docget.jsp  

    串联栅极电阻器有助于抑制振荡。

    此致

    勒凯什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rakesh

    因为 PCB 布局无法更改。

    我可以 通过改变 MOSFET 来解决这个异常波形吗?

    您可以为我建议哪种 MOFET、  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chen:

    您可以尝试使用低 GM (<20)的 FET  

    此致

    勒凯什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好

    如果我设置 更高的电流限制 。 那么栅极引脚的操作不容易被 OCP 激活。

    这是否有助于减少振荡?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chen:

    它可能有所帮助。 请测试并分享结果。

    此致

    勒凯什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rakesh

    我想知道如何提高 OCP 的阈值。   

    您是否建议增加 Rs 的值或增加 CTimer 的值?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chen:

    您可以增大 Rs 值以增大 OCP 阈值。 但是、我强烈建议缩短栅极回路长度并添加栅极串联电阻  

    此致

    勒凯什