This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54628:如何在稳压器的 VBST 和 SW 之间选择合适的电容额定电压

Guru**** 2637765 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS54628, TPS568215

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1242322/tps54628-how-to-select-the-appropriate-voltage-rating-of-cap-between-vbst-and-sw-of-regulator

器件型号:TPS54628
主题中讨论的其他器件: TPS568215

您好  

下图是 TPS54628DDAR 的方框图。

在数据表中、它提示 VBST 和 SW 之间的电容为0.1uF、但未提及其额定电压。

TI 是否有相关文档或评估方法? 谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    自举电容器电压摆幅差分是输入电压。 因此、您可以选择0.1uF、额定输入电压加上额外裕量。 通常、您发现的大多数0.1uF 电容器都具有足够的额定 电压、您可以选择25V 或50V 电容器、因为价格可能处于同一范围内。 对于资源、我在 TI.com 上没有找到任何具体内容、但只需进行简单的网络搜索即可。

    谢谢。

    阿莫德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Amod

    我找到了另一篇文章"VBST 和 SW 额定电压之间的升压电容"。

    https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/395907/boost-cap-between-vbst-and-sw-voltage-rating

    在  Jim Perkins 的回复中、他提到"CBST 上的电压为~5V、所以10V 的额定电容就可以接受"。

    但 您会提到 额定电压等于 输入电压加上"附加裕度"。

    建议的 额定电压是 25V 或50V。

    如果我们选择12V 作为输入电压、如何确定"额外裕度"?

    您能否分享计算该值的方法?

    谢谢。

    此致、

    ----- ----- ----- ----- ----- --
    柯旭

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ke-Hsu:

    吉姆·帕金斯的文章是正确的。 由于升压电容器从 VREG5充电、因此您可以使用10V 额定电容。 10V 应具有足够的裕度。  

    谢谢。

    南锡

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Nancy、Amod

    感谢您的答复。 但我们对合适的评级感到困惑。

    Amod 的回复中、 建议的额定电压为25V 或50V、以满足 输入电压与"额外裕量"。

    在 Nancy 和 Jim Perkins 的 文章的回复中、 10V 的额定电容 有足够的裕度。

    我们可以知道为什么 Amod 建议使用25V 或50V 电容吗?

    谢谢。

    此致、

    ----- ----- ----- ----- ----- --
    柯旭

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ke-Hsu:

    由于美国度假,我们的美国团队将在7/4后回复您。 感谢您的 耐心。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ke-Hsu:

    某些部件使用12V-20V 等输入电压为引导电容器充电。 这就是 Amod 建议使用25V 或50V 电容器的原因。 但是、对于 TPS54628、自举电容器充电来自5V VREG5。 因此、10V 额定值已经足够好了。  

    希望这对您有所帮助。

    谢谢。

    南锡

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nancy

    感谢您的澄清。

    由于  TPS54628的自举电容器由 VREG5充电、因此10V 额定值足够了。

    如果我们考虑另一种类型的 降压转换器(例如 TPS568215)、如何在 BOOT 和 SW 之间选择合适的电容额定电压?



  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ke-Hsu:

    通常、无论充电电压如何、我们都建议使用25V 或50V、因为电容器的成本没有太大差异。 25V 或50V 电容器可让您放心使用。

    谢谢。

    南锡