Other Parts Discussed in Thread: TPS54628, TPS568215
主题中讨论的其他器件: TPS568215
您好
下图是 TPS54628DDAR 的方框图。
在数据表中、它提示 VBST 和 SW 之间的电容为0.1uF、但未提及其额定电压。
TI 是否有相关文档或评估方法? 谢谢你。

This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好,Amod
我找到了另一篇文章"VBST 和 SW 额定电压之间的升压电容"。
在 Jim Perkins 的回复中、他提到"CBST 上的电压为~5V、所以10V 的额定电容就可以接受"。
但 您会提到 额定电压等于 输入电压加上"附加裕度"。
建议的 额定电压是 25V 或50V。
如果我们选择12V 作为输入电压、如何确定"额外裕度"?
您能否分享计算该值的方法?
谢谢。
此致、
----- ----- ----- ----- ----- --
柯旭
大家好、Nancy、Amod
感谢您的答复。 但我们对合适的评级感到困惑。
Amod 的回复中、 建议的额定电压为25V 或50V、以满足 输入电压与"额外裕量"。
在 Nancy 和 Jim Perkins 的 文章的回复中、 10V 的额定电容 有足够的裕度。
我们可以知道为什么 Amod 建议使用25V 或50V 电容吗?
谢谢。
此致、
----- ----- ----- ----- ----- --
柯旭