This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CSD19533Q5A:关于在高电流下并联使用 MOS 管

Guru**** 2558250 points
Other Parts Discussed in Thread: CSD18540Q5B, CSD19536KTT, LM74700-Q1, CSD19533Q5A, CSD18510Q5B, CSD88584Q5DC

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1241362/csd19533q5a-on-the-use-of-mos-tubes-in-parallel-under-high-current

器件型号:CSD19533Q5A
主题中讨论的其他器件:LM74700-Q1CSD18510Q5B、CSD18540Q5B 、CSD19536KTT CSD88584Q5DC

大家好、支持团队。

我计划使用两个 LM74700-Q1实现 ORing 功能、输入电源为直流18V~32V、常规电压为直流24V、电流为200A。 TI 是否有手册介绍在大电流下并联使用 MOS 管的球管选型方法? 例如、如果电压为24V DC、电流为200A、且工作温度为-40℃~85℃、那么 LM74700-Q1可以驱动多少个来满足这一需求?  

例如、CSD19533Q5A 应使用多少个并联连接?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、盛阳:

    感谢您关注 TI FET。 TI 有一个负载开关 FET 选择工具(下面的链接)、可用于确定需要多少个并联 FET 来承载200A 连续电流。 此时、该工具无法并联 FET、但您可以将电流除以 FET 数量、以估算每个 FET 的功率损耗。 对于此应用、除非瞬态电压超过40V、否则您将至少需要一个40V FET。 通常、对于相同的芯片尺寸/封装尺寸、电压较低的 FET 将具有比电压较高的 FET 更低的导通电阻。

    我开始使用5个并联 FET、32V、200A (每个 FET 40A)、并假设最高工作结温为125°C。 对于40V FET、TI 采用5x6mm SON 封装的最低导通电阻器件为 CSD18510Q5B (VGS = 10V 时的0.96mΩ 最大值)、每个 FET 的估算功率损耗为~2.5W。 采用5x6mm 封装、可在多层 PCB 上实现大约3W 的最大功率、并且具有良好的散热布局。 如果您需要60V FET、那么 CSD18540Q5B 是5x6mm 封装中导通电阻最低的 FET、但至少需要7个并联 FET (每个 FET~2.7W)。 如果您需要100V FET、那么我建议使用 D2PAK FET、例如 CSD19536KTT、至少配有7个并联 FET。

    负载开关 FET 选择工具链接: https://www.ti.com/tool/LOAD-SWITCH-FET-LOSS-CALC

    有关 FET 封装功率耗散能力的技术文章链接: https://e2e.ti.com/blogs_/b/powerhouse/archive/2019/10/29/selecting-the-right-power-mosfet-power-block-package-for-your-application

    请进行审查、如果您有任何问题、请告诉我。

    此致、

    约翰·华莱士

    TI FET 应用

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好。  John。

    如下表所示、当功率为3W 时、组件的环境温度只能为满足结温的30 ℃ 而不超过150 ℃ 时、例如 CSD18510Q5B、 此时计算的电流约为61A。我是否理解正确?

    我以我的设计为例、电流需要为200A、使用大约5个 CSD18510Q5B。 每个电流为40A、使用温度为-40℃~85℃。 根据结温计算公式:TJ = TA +(ΘJA×P)若要计算 TJ、85 +(40 *(1600 * 0.00079))= 126 < 150、便能够满足要求。 在电路设计中、可以选择多层板和2oz 厚的铜箔、但元件使用的 PCB 面积可能难以满足。 例如、当需要 MOS 管的面积为1平方英寸且面积很大时、ΘJA = 40。 如果使用5个 MOS 管、应如何处理占用区域以满足 ΘJA =40?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如下图所示、42A 是 TA 温度下的电流吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的盛阳:

    感谢您提供计算。 关于数据表中的连续漏极电流额定值、下面的链接指向一个博客、该博客详细介绍了 TI 如何进行此计算。 为进行此项计算、TI 使用数据表在 TA = 25°C、TJ = 150°C 且 VGS = 10V 时规定的最大导通电阻(0.96mΩ)。 该计算还考虑了图8所示的 RDS (on)的正温度系数、该系数在 VGS = 10V 和 TJ = 150°C 时约为1.8。 下面是数据表的计算公式:

    PDmax =(TJmax - TA)/ RθJA =(150°C、- 25°C)/ 40°C/W = 3.125W

    IDmax =√Ω PDmax/Rds (on) max (@Ω= 150°C)=√Ω(3.125W/(TJ 0.96mΩ 1.8)= 42.5A (数据表值为42A)

    当 TA = 85°C 时、计算变为:

    PDmax =(TJmax - TA)/ RθJA =(150°C - 85°C)/ 40°C/W = 1.625W

    IDmax =√PDmax/Rds (on) max (@= 150°C)=√(1.625W/(TJ 0.96mΩ 1.8)= 30.7A

    请记住、大多数用户会降低 MOSFET 的最高工作结温一定量以确保可靠性。 通常、这可以是从10°C 到25°C 的任意值、具体取决于可靠性要求。 这进一步降低了 FET 的电流能力。 例如、如果工作 TJ 最大值由25°C 降至125°C、则在 TA = 85°C 时、最大电流会降至25.4A。

    最后、在多层 PCB 上采用良好的布局、可以将 RθJA 的值降低到大约20°C/W 到25°C/W、从而提高连续电流能力。 FET 的布局应最大限度地增加漏极焊盘的覆铜、并包括通向内层和底层的散热过孔、以散发 FET 发出的热量。 我将包含一个链接、该链接指向 TI 使用 CSD18510Q5B 的电机驱动器参考设计、其中显示了一个具有散热过孔的2层 PCB 布局。

    e2e.ti.com/.../understanding-mosfet-data-sheets-part-3

    https://e2e.ti.com/blogs_/b/powerhouse/posts/understanding-mosfet-data-sheets-part-6-thermal-impedance

    https://www.ti.com/tool/TIDA-010251

    此致、

    约翰

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢。John。

    我将研究您的答复的链接材料。

    关于上述答案、如果 TA = 85°C、最大电流降至25.4A。我的计算结果不是25.4A、而是24.05A。计算结果在哪里不正确? 计算基于如下公式:

    PDmax =(TJmax - TA)/ RθJA =(125°C、- 85°C)/ 40°C/W = 1W

    IDmax =√PDmax/Rds (on) max (@TJ = 125°C)=√(1W/(0.96mΩ 1.8)= 24.05A

    此计算是否正确?

    如下图所示、我在英飞凌的产品 IAUS300N08S5N012T 中找到了一个带金属散热器的 MOS 管顶层。 该产品的 RthJA 分为顶层和底层值、如何在计算时计算 TJ? 我在 TI 的产品中找不到类似的产品、只有 CSD88584Q5DC 40V 半桥 NexFET 电源块。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的盛阳:

    在之前的计算中、我假设当时的最大工作 TJ = 125°C、此时 RDS (on)乘法器在1.6 (而非1.8)左右。 这就是计算得出的电流较高的原因。

    TI 没有任何具有顶部冷却功能的分立式 FET。 FET 散热的主要路径是通过封装背面的散热(漏极)焊盘。 对于 CSD18510Q5B、RθJC (顶部)约为8°C/W。 更多有关热阻的信息、请参阅以下链接中的博客。 RθJA 的数据表值被测量、包括通过封装顶部散热的热量。

    e2e.ti.com/.../understanding-mosfet-data-sheets-part-6-thermal-impedance

    谢谢。

    约翰

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好。John。

    当热界面材料将热量散发到 MOS 管时、热界面材料在两者接触后的一般压缩量是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的盛阳:

    我已请一位同事查看该图、并获取他对您有关 TIM 压缩的问题的意见。 我会在获得更多信息后立即向您提供最新信息。

    此致、

    约翰

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的盛阳:

    我收到了下面同事的反馈。 他还提供了所附供应商提供的一些 TIM 材料的示例。

    我的同事告诉我们:

    在我看来、客户希望将焊接有 MOSFET 的 PCB 固定在该板上
    热界面材料的散热器进行热传递。

    关于 PCB 的条件:
    必须有足够的散热过孔才能将热能量从 MOSFET 传导至
    PCB 底层和底层必须具有电镀金属平面、但
    未被阻焊层覆盖。

    热界面材料(TIM)数据表通常指定了 HotRod 和 QFN 封装的
    TIM 和卓越性能所需的高性能。 例如、请参见附件。

    如果它不在数据表中、客户应与物料供应商核实。

    此致、

    约翰

    e2e.ti.com/.../TIM-Example.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢。John。