This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24725A:电池充电器在系统中安装电池时无法可靠地选择交流适配器电源路径

Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24725A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1240933/bq24725a-battery-charger-does-not-reliably-select-ac-adapter-power-path-with-battery-installed-in-system

器件型号:BQ24725A

这是先前有关同一问题的主题的后续内容。 我已经能够将充电选项寄存器(0x12)的位1从"1"更改为"0"、并观察到前面提到的相同问题。 在某些主板上、当我进行电源模式转换(打开/关闭交流电源或插拔电池)时、交流电源路径关闭、显然这不是由交流过流问题引起的。 我想帮您弄清楚其他哪些因素可能导致电池充电器发生这种情况。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Randy、

    您能否验证它是 IC 问题、而不是电路板问题。 您是否会将工作电路板上的 IC 与非工作电路板上的 IC 交换、然后查看您是否可以在两个电路板上重现此问题?

    此致、

    Christian。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是一件很好的事情、在概念上加以尝试、但很难在不损坏器件的情况下将 IC 从一个板移到另一个板上。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Randy、

    您是否可以用新的 IC 替换不工作的板上的 IC、以查看 问题是否仍然存在? 我们需要确定是 IC 问题还是电路板问题。 另一种方法是订购 BQ24725A EVM 板并对其进行修改以复制您的板、然后查看是否可以复制该问题。

    此致、

    Christian。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    更换器件是合理的建议。 一个问题是、如果我更换器件、症状消失、那么可能很难确定我的设计中需要什么来防止这种情况发生。 我将计划根据您的建议订购评估板。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Randy、

    请告诉我更换 IC 时会发生什么情况。

    此致、  

    Christian。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Christian:

    我更改了充电选项寄存器位、似乎修复了两块电路板上存在问题的症状。 位8从默认值"1"更改为"0"、位7从默认值"0"更改为"1"。 位8禁用了高侧 MOSFET 短路保护、位7会增大低侧 MOSFET 的比较器阈值。 我将测试更多型号、以查看为了防止交流电源路径关闭、需要进行哪一种(或两种)更改。 我想帮助理解为什么需要将这些寄存器设置中的一个或两个设置从默认值更改为正常、以便充电器能够在我们的应用中可靠地运行。 假设这种行为对于其他客户而言不常见、我在设计中所做的事情可能会导致某些电路板上的 IFAULT_HI 比较器或 IFAULT_LOW 比较器测试间歇性失败。 我很高兴我可以做出寄存器更改、似乎可以修复症状、但真的想更好地了解根本原因。

    谢谢!

    兰迪·霍姆贝格

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Randy、

    请参阅部分 8.4.18电感器短路、MOSFET 短路保护 应用:

    我建议检查您使用的 MOSFET 是否短路。

    此致、

    Christian。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Christian、

    当您要求检查 MOSFET 是否短路时、我会说"不"。 随着寄存器位发生更改、电池运行和充电功能将按预期工作。 默认设置下、一项或两项检查似乎间歇性失败。  

    兰迪

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    另一个可能更好的问题是、MOSFET 阈值测试是否依靠 RDS 在某个特定的范围内。 我的设计使用 BUK7D25-40E MOSFET 作为充电器。 BUK7D25-40E 与 示例原理图中所示的 SiS412DN 类似。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Randy、  

    您是对的。 RDS (on)也可能导致此问题。

    MOSFET 阈值测试依赖于 RDS On 处于某些特定范围[/报价]

    请参阅部分 9.2.1.2.9 BQ24725A 设计指南

    上述公式可用于确定 IC 检测到的电压降。 总压降必须低于高侧短路保护阈值、以防止充电器关闭。(750mV)。