This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS23731:12V/1A 反激式转换器设计测试指南

Guru**** 2578945 points
Other Parts Discussed in Thread: PMP22806, TPS23731

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1240815/tps23731-12v-1a-flyback-converter-desing-testing-guidelines

器件型号:TPS23731
主题中讨论的其他器件:PMP22806

大家好!

我最近在反激式拓扑中设计了一个基于 TPS23731的直流/直流转换器、在次级侧采用初级侧调节和二极管整流器。 该转换器旨在提供12V 输出电压。 我已经根据 PMP22806创建了一个设计。

在对原型进行首次测试后、结果证明输出电压远低于应有的值-输出电压仅为0、56V、而不是12V。 我已经检查了在组装级别是否存在任何问题、但电路板上的元件已正确焊接。  

我能请您提供一些提示、我应该检查哪些要点吗? 如果可以、我可以通过邮件将我的设计发送给您。

此致、Andrzej  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Andrzej:

    感谢您的联系!

    您能否检查以下项目(项目编号基于 PMP22806)? 请告诉我他们是否有所帮助。 如果他们不帮忙、我会通过电子邮件与您联系。 谢谢。

    -你看到了任何栅极电压吗?

    -可以测量示波器中的 Vcc-RTN 电压吗?

    -有一件事可能会检查 PSRS 是否连接到 AGND/RTN

    -确保必须使用 J14、扣1和2或扣2和3

    -如果您在开路负载条件下进行了测试,请确保 J18处于开路状态。  

    此致、

    帝昂

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Diang:

    感谢您 提供提示! 我已经检查了它们、并注意到、在我的设计中、DTHR 和 FRS 或者 DTHR 和 VB 之间没有连接、如 J14方案所示。

    如上所示、我已将 DTHR 连接到 VB、虽然我没有获得足够的输出功率、但设计似乎可以工作。 连接15W LED 面板时、该电路板提供大约2、5W 的功率- 8、7V @ 0、25A。 然而、当连接一个较小的负载时、电路板似乎工作正常-输出电压为12V +/-4%。 在我的设计中、我使用了32.4欧姆的电阻器进行 PD 分类。

    当没有负载时、输出电压更高-它达到了18V。  

    您能告诉我哪些因素会限制输出功率吗?

    此致、  

    安德烈泽伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Andrzej:

    感谢您的更新!

    您是否还可以检查 J17是否也已连接?

    我会通过电子邮件联系您以获取原理图。

    此致、

    帝昂

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Diang:

    是的、PSRS 输出连接到 AGND、方式与带有额外2.2nF 电容器的 VBG 引脚相同。

    我设计的板包含几个部分、在这些部分中可以分别进行、以便进行更准确的检查。 我期待收到您的回复!

    此致、Andrzej

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Andrzej:

    感谢您提供更多信息。

    我们已经通过电子邮件进行了连接、现在我将关闭该主题。

    此致、

    帝昂