主题中讨论的其他器件:BQ25790、、
1) 1)是否可以在充电和输入电源开关期间通过更改 ILIM_HIZ 引脚的电阻来更改 IINDPM 的值?
在后台、我们希望通过硬开关单独设置 IINDPM、因为即使在 SOC 模块未激活的情况下、VAC1和 VAC2也会输入不同的电压。
如果可以从下方红色框中所示电路中的两个不同输入源硬开关 IINDPM、请提供您的意见。
(我假定如果两个输入都存在、IINDPM 将由软件设定)。 
2) 2) 如果输入电源使用两个不同的电源并在单个输入电流限制下运行、建议使用 IINDPM 以匹配以下哪种条件?
VAC1:USB 连接、5V/2.4A
VAC2:WPT 电源、12V/1A
请注意、假设在充电期间启用 ICO 功能。
3) 3) 如果在启用 ICO 功能之后的中间位置更改负载状态(EN_ICO = 1、ICO_STAT_1:0 = 2h)、那么自动调整 IINDPM 以防止适配器过载是否正确?
如果 EN_ICO=1不足以实现自动调节、请告知我们何时设置 FORCE_ICO =1、以防止负载变化期间过大的电流消耗。
此致、
香川市