Other Parts Discussed in Thread: TPS3422
大家好、TI 支持团队
当 PB1引脚被外部按钮长时间保持低电平时、RST 引脚的行为是怎样的?
在数据表中描述的 Timer=7.5s 后、RST 是否会在400ms 内变为低电平、然后又变为高电平一次?
如果不是、如果在 RST 变为高电平后7.5s 内 PB1再次为低电平、那么 RST 引脚是否再次变为低电平?
谢谢。
此致、
MJ
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的 MJ:
对于 TPS3422、RST 引脚将在 PB1保持低电平至少7.5秒后将复位置为有效。RST 将在 tRST 时间(典型值400ms)内保持有效。
然后、在 RST 引脚再次置位之前、PB1必须变为高电平、然后再次驱动为低电平7.5秒。
下面的数据表和时序图 重申了 这一行为。 PB1必须保持低电平至少7.5秒才能触发复位。 RESET 将变为低电平400ms、并将在该 tRST 时间结束后取消置位。 PB1必须再变为高电平然后再变为低电平、持续7.5秒后、复位才会再次变为低电平。


希望这有助于回答您的问题、如果您有任何其他问题、请随时与我们联系。
约书亚奥地利