This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS3422:根据 PB1状态查询复位操作

Guru**** 2813965 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS3422

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1239432/tps3422-inquiry-about-reset-operation-according-to-pb1-status

器件型号:TPS3422

大家好、TI 支持团队

当 PB1引脚被外部按钮长时间保持低电平时、RST 引脚的行为是怎样的?

在数据表中描述的 Timer=7.5s 后、RST 是否会在400ms 内变为低电平、然后又变为高电平一次?

如果不是、如果在 RST 变为高电平后7.5s 内 PB1再次为低电平、那么 RST 引脚是否再次变为低电平?

谢谢。

此致、

MJ

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 MJ:

    对于 TPS3422、RST 引脚将在 PB1保持低电平至少7.5秒后将复位置为有效。RST 将在 tRST 时间(典型值400ms)内保持有效。

    然后、在 RST 引脚再次置位之前、PB1必须变为高电平、然后再次驱动为低电平7.5秒。

    下面的数据表和时序图 重申了 这一行为。 PB1必须保持低电平至少7.5秒才能触发复位。 RESET 将变为低电平400ms、并将在该 tRST 时间结束后取消置位。 PB1必须再变为高电平然后再变为低电平、持续7.5秒后、复位才会再次变为低电平。

    希望这有助于回答您的问题、如果您有任何其他问题、请随时与我们联系。

    约书亚奥地利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Joshua

    感谢您的答复。

    我理解你的回答。

    如果在 PB1变为低电平7.5s 和 RST 变为低电平400ms 后 PB1保持低电平、那么 RST 是如何工作的?

    如果 PB1没有变为高电平、RST 是否不会再次运行?

    还是在特定时间段后定期再次执行低电平(400ms)运行?

    谢谢。

    此致、

    MJ

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 MJ:

    如果 PB1在7.5秒后仍然保持低电平、且 RST 变为低电平400ms、则 RST 仍将失效(变为高电平)。 在 PB1变为高电平然后再次变为低电平并持续至少7.5秒之前、RST 不会再次运行(置位/变为低电平)。

    谢谢!

    约书亚奥地利