您好!
我在设计中使用 LM5148。 我的电路如下所示、要求:
输入电压:28V
输出电压:5.5V
输出电流:10A
该电路将28V 转换为5V5。 当负载未连接到电路时、我在输出端测量5V5。 但是、当我连接一个灌入2A 的负载时、我将3.7V 作为输出 、而不是5.5V。 在此原理图中、我将频率设置为460kHz、但当我将其设置为1MHz 时、结果稍好、3.7V 输出增加到4.2V。 无论哪种情况、负载电流越高、输出电压都越低。 在误差发生期间、根据负载、反馈引脚上的电压低于0.8V、在相应的电阻分压电平下大约为0.5-0.6V。

图1:无负载

图2:2A 负载
图3:我的 PCB 设计(12层、4层为实心 GND)

图4:SW 引脚(无负载)

图5:SW 引脚(2A 负载)

图6:HGATE 引脚(无负载)

图7:HGATE 引脚(2A 负载)

图8:LGATE 引脚(无负载)

图9:LGATE 引脚(2A 负载)
在没有开尔文连接的情况下、分流电阻器到 Vout/ISMS+引脚的走线被错误地绘制、它们穿过不同的层。 这是否会导致我们遇到此问题?
欢迎提出任何建议。