This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5148:LM5148带负载的压降

Guru**** 2538955 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5148

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1337044/lm5148-lm5148-voltage-drop-with-load

器件型号:LM5148

您好!

我在设计中使用 LM5148。 我的电路如下所示、要求:

输入电压:28V

输出电压:5.5V

输出电流:10A

该电路将28V 转换为5V5。 当负载未连接到电路时、我在输出端测量5V5。 但是、当我连接一个灌入2A 的负载时、我将3.7V 作为输出 、而不是5.5V。 在此原理图中、我将频率设置为460kHz、但当我将其设置为1MHz 时、结果稍好、3.7V 输出增加到4.2V。 无论哪种情况、负载电流越高、输出电压都越低。 在误差发生期间、根据负载、反馈引脚上的电压低于0.8V、在相应的电阻分压电平下大约为0.5-0.6V。

图1:无负载

图2:2A 负载

图3:我的 PCB 设计(12层、4层为实心 GND)

图4:SW 引脚(无负载)

图5:SW 引脚(2A 负载)

图6:HGATE 引脚(无负载)

图7:HGATE 引脚(2A 负载)

图8:LGATE 引脚(无负载)

图9:LGATE 引脚(2A 负载)

 在没有开尔文连接的情况下、分流电阻器到 Vout/ISMS+引脚的走线被错误地绘制、它们穿过不同的层。 这是否会导致我们遇到此问题?

欢迎提出任何建议。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Baren:

    我检查了您的设计并 惊讶其在 CCM 中是否稳定。  您能否在 Rcomp = 1k、Ccomp = 10nF、CHF = 10pF 的情况下检查性能

    希望这对您有所帮助。

    大卫。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的建议。  

    我制造了一个 EXPCOMP 电路、就像您说的。 I 锯最大值。 5A 的电流、而不会使电压崩溃。 然后我还尝试将引脚18 (CCM/SYNC)拉 至接地、因为 PFM 模式似乎需要这样的操作、但结果会更差。  

    我们期待您的支持。 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Baren:

    您能不能试着减慢开关节点的上升和下降时间?   将5欧姆电阻器与 C49串联以查看情况是否有所改善、看起来像是影响噪声操作。

    希望这对您有所帮助。

    大卫。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我会尝试的。 因此、在执行这些操作时、引脚18 (VDDA/SYNC)应该接地还是应该 连接到 PFM 5V?

    谢谢。。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Baren:

    如果您需要轻负载效率、PFM 是理想之选、如果您不关心轻负载效率、可以将引脚连接到 AGND 来实现 FPWM 模式、它可以在整个负载范围内更稳定地工作。

    希望这对您有所帮助。

    大卫。