大家好、
请参阅 LM5148原理图审核。

This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Kevin 老师好!
请您填写设计计算器、以便我根据您的要求检查您的设计。 谢谢。
e2e.ti.com/.../4278.LM5148_2D00_LM25148-Quickstart-Calculator.xlsm
大卫。
尊敬的 David:
以下两点的调整是否正确? 设计计算器、如下所示。
1、根据规格公式和 MOS 管参数,Q49在电压为36V 时会过热。 建议将开关频率从500kHz 降低到150kHz (R3572的电阻从43.2K 调节到147K Ω)
2.根据说明书中的公式,将电流检测电阻 R3497从10m Ω 调整到5m Ω。
尊敬的 David:
请忘记带中文字符的表格。
以下两点的调整是否正确? 设计计算器、如下所示。
1、根据规格公式和 MOS 管参数,Q49在电压为36V 时会过热。 建议将开关频率从500kHz 降低到150kHz (R3572的电阻从43.2K 调节到147K Ω)
2.根据说明书中的公式,将电流检测电阻 R3497从10m Ω 调整到5m Ω。
Kevin 老师好!
降低开关频率将有助于 Transinet 的损耗、并减少产生的热量、尤其是在 HS FET 中。
确保在降低开关频率时遵循 Lbuck 和 Rsense 的数据表建议。
我为设计计算器填写了您的要求、请参阅随附的建议。
即 Lbuck = 10uH
Rsense = 3.5mR
Rcomp = 7.87k、Ccomp = 8.2nF、CHF = 330pF (对于150uF 的 COUT、降额)。
您可以根据自己的需求进行调整、希望这对您有所帮助。
e2e.ti.com/.../E2E-LM25148-Quickstart-Calculator.xlsm
大卫。
尊敬的 David:
请帮助查看 LM5148放置和布局文件。