This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5148:LM5148原理图审阅

Guru**** 2387080 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5148
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1335033/lm5148-lm5148-schematics-review

器件型号:LM5148

大家好、

请参阅 LM5148原理图审核。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kevin 老师好!

    请您填写设计计算器、以便我根据您的要求检查您的设计。 谢谢。

    e2e.ti.com/.../4278.LM5148_2D00_LM25148-Quickstart-Calculator.xlsm

    大卫。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    以下两点的调整是否正确? 设计计算器、如下所示。

    1、根据规格公式和 MOS 管参数,Q49在电压为36V 时会过热。 建议将开关频率从500kHz 降低到150kHz (R3572的电阻从43.2K 调节到147K Ω)
    2.根据说明书中的公式,将电流检测电阻 R3497从10m Ω 调整到5m Ω。

    e2e.ti.com/.../LM5148RGYR-0313.xlsx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kevin 老师好!

    我不熟悉您的电子表格。  为了帮助您、请填写我为您提供的电子表格。  这将使回答问题更容易、没有任何误解或错误。  感谢您的理解。

    大卫。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    请忘记带中文字符的表格。

    以下两点的调整是否正确? 设计计算器、如下所示。

    1、根据规格公式和 MOS 管参数,Q49在电压为36V 时会过热。 建议将开关频率从500kHz 降低到150kHz (R3572的电阻从43.2K 调节到147K Ω)
    2.根据说明书中的公式,将电流检测电阻 R3497从10m Ω 调整到5m Ω。

    e2e.ti.com/.../3704.LM5148RGYR-0313.xlsx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kevin 老师好!

    降低开关频率将有助于 Transinet 的损耗、并减少产生的热量、尤其是在 HS FET 中。   

    确保在降低开关频率时遵循 Lbuck 和 Rsense 的数据表建议。   

    我为设计计算器填写了您的要求、请参阅随附的建议。

    即 Lbuck = 10uH

    Rsense = 3.5mR

    Rcomp = 7.87k、Ccomp = 8.2nF、CHF = 330pF (对于150uF 的 COUT、降额)。

    您可以根据自己的需求进行调整、希望这对您有所帮助。

    e2e.ti.com/.../E2E-LM25148-Quickstart-Calculator.xlsm

    大卫。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    请帮助查看  LM5148放置和布局文件。

    e2e.ti.com/.../LM5148_5F00_0318.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kevin 老师好!

    建议遵循与我下面所示相似的布局图、这将确保良好的布局、并尽可能减少高 di/dt 环路的寄生电感。

    下面显示的布局概念适用于具有类似电流检测方案的类似器件。

    希望这对您有所帮助。

    大卫。