This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28070:UCC28070PWR,功率因数低,不稳定,电流大小波

Guru**** 2529560 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28070, UCC28070EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1335342/ucc28070-ucc28070pwr

器件型号:UCC28070

测试功率因数,负载加大,功率加不上,加上后还会降下来,另电流很有规律出现大小波形,例如三个小波形,出现一个大三角波形,再三个小三角波形一样,再出现一个大三角波形,终而始轮回出现,谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Liubf、  

    感谢您关于 UCC28070 PFC 操作的问题。  
    以下是我对您的帖子拥有的翻译计划的结果:  

     "   UCC28070:UCC28070PWR、低功率因数、不稳定、电流幅度波

    • 经过功率因数测试、负载增加、未添加功率、然后功率会下降。 此外、电流有常规的大波形和小波形。 例如、会出现三个小波形和一个大三角波形。 一个大三角波出现,它回来,谢谢 "

    如果任何此翻译不正确、请帮我更正。  

    从您提供的波形可以看出、 电感器电流完全以断续导通模式(DCM)运行。  这是您的 PF 较低的主要原因。  当电感器电流以连续导通模式(CCM)运行时、该控制器可提供高 PF。   

    电流的上升和下降曲线表明升压电感器由 铁粉磁芯制成、并且具有可变电感。  
    不断变化的峰值电平和不断变化的开关周期表明您已启用频率抖动、并且抖动非常激进。
    换言之、抖动过多;抖动过强。   开关频率 在仅仅~108us 的重复率上大约从~55kHz 变为~80kHz。
    稍后、我们可以为抖动选择更合适的幅度和速率、但对于初始调试、我建议首先通过将 CDR 引脚连接到 VREF 引脚来禁用抖动。  

    您发布了一组波形、但没有提供适用于波形的测试条件。  我不知道这是轻负载还是重负载。  是高电压还是低电压。  对于后续帖子、每当您提供波形时、还请提供产生每个波形的运行条件的完整列表。  

    请填写并发布此 Excel 设计工具、以便我可以查看您的设计目标: https://www.ti.com/tool/download/SLUC114 
    将您的 PFC 原理图发布一个 PDF 文件(如果可能)会非常有帮助、这样我就可以对它进行分析。
    为了更好地帮助您、我需要查看您拥有的产品、并将其与您想要的产品进行比较。  然后、我们将了解实现您的目标需要什么。  

    此致、
    乌尔里希

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    电感375UH10 %,线φ1.2,74圈

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Liubf、  

    以下是您最新帖子的机器翻译:  

    "  您好! 我有额定负载、功率因数不超过0.985。 第三幅图是我们在原型中输入的电流波形、用于调整 UCC28070的哪些位置参数可以解决问题。 请查看原理图、贵公司提供计算工具。 谢谢!

       电感器375UH10%、线性 φ 1.2、74匝  "

    感谢您提供 Excel 计算器工具。  这表明、您的 PFC 设计目标是在180~265Vac 输入下实现960W、405V 输出。
    我无法查看原理图、因为原理图没有发布在此处。  您已发布 Altium "。 用于电路板布局的 PcbDoc"文件、但该文件中没有原理图信息。  

    请发布您的原理图的 PDF 文件。  

    请验证我是否正确理解了您的示波器屏幕截图:
    前两个屏幕快照是960W 电路板的两个电感器电流、第三个屏幕快照来自300W UCC28070EVM。

    当您发布波形和测试数据时、请提供捕获数据时使用的测试条件。
    与这些屏幕截图相对应的输入电压和负载水平是什么?  请说、正在测量的波形在哪里?

    如果您的 EMI 线路滤波器中具有大量 X 电容、或者输入电流存在高谐波失真、或者两者的组合、那么您的板在960W 输出和230VAC 输入下的 PF 可能小于0.985。   
    请检查电路板的 THDi 读数、并检查 EMI 滤波器中的总 X 电容是多少。

    此致、
    乌尔里希

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Liubf、  

    我刚刚注意到你在 Excel 工具中将 DMAX 设置为0.75 (单元格 C17)。   
    此设置不允许占空比宽度超过开关周期的75%、这将导致交流线路过零附近的电流严重降低。   
    当前的 THDi 将为高电平、PF 将为低电平。  我认为这是导致满载时 PF < 0.985的主要原因。   

    我建议将 DMAX 设置为0.94、这样会将建议的 Rdmax 电阻值更改为104kR。   
    如果您将 Rdmax 更改为104kR、我认为 PF 将> 0.985。

    此致、
    乌尔里希

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!非常感谢您回复,第三个屏幕是来自300 º C 至 WUC28070EVM。安装在960W上面测试数据,是在输入200V,负载1.6A,请您查收PDF文档,PFC用金属氧化膜1.5UF º+ 3UF共4.5UF,中间串联一颗铁大硅铝差模电感28UH,线径1.2mm,º C

    e2e.ti.com/.../PFC-_955E425C1D4E7053_960W_A000_PFC_A000_20240117.pdfe2e.ti.com/.../PFC-_955E425C_-960W_A000_PFC_A000_20240117.pdfe2e.ti.com/.../PFC-_7698425C_-960W_A000_PFC_A000_20240117.pdfe2e.ti.com/.../PFC-_7698425C1D4E7053_960W_A000_PFC_A000_20240117.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!非常感谢您回复,其他参数没有变更,按您要求RDMAX电阻值更改为104KR,没有104KR用110KR代用,测试出以上图片数据,62KR更改成110KR带载能力下降,我看电流三角没有进入CCM连续模式引起PF值低,效率低,具体需要调试哪些引参数,可以改善PF值,谢谢您指导

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!以上的测试是拆除其中一路,只让单独一路工作测试数据,如果是两路同时工作还有开关时出现烧MOS管损坏,以上的单路测试已经最大负载,因为负载再向上加载就出现限功率,电流向上电压下降,功率因数PF值也随着下降,两路同工作,输入电压和负载相同条件,功率因数值低于单路工作,请问是为什么?效率也会降低,这又是为什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Liubf、  

    感谢您提供 PCB 文件。

    我需要看到一个原理图。  请发布 PFC 板的原理图。  

    此致、  
    乌尔里希

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../PFC-_955E425C1D4E7053_960W_A000_PFC_A000_20240117A.pdfe2e.ti.com/.../PFC-_7698425C1D4E7053_960W_A000_PFC_A000_20240117A.pdf

    您好!乌尔里希

         请查收PFC板示意图,谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Liubf、  

    很抱歉、您对我的要求有误解。  
    您不断向我发送板级配置文件、但 PCB 板级配置文件不是原理图。   

    下面是一个原理图示例:  

    请发布 PFC 电路板的完整原理图、其中显示了从交流输入到 PFC 输出的组件。  

    谢谢!
    乌尔里希

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../6254.960W_A000_PFC-_2D00_2024.3.15.sch.pdfe2e.ti.com/.../0878.Schematic-Prints.pdf

    您好!请查收原理图资料,谢谢!

    请问UCC28070是否必须要用驱动器UCCX7322DGN,我们自己用三极搭的推挽腾柱是否也能用,谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Liubf、  

    感谢您提供原理图文件。  很有帮助。  

    不需要将 UCCx7322DGN 驱动器与 UCC28070配合使用。  任何外部驱动器、包括 NPN/PNP 图腾柱缓冲电路。   

    您的.xls 文件与原理图文件之间存在许多差异。  例如、XL 中的 Cout 为600uF、原理图中的 Cout 为400uF。
    XL 中的 RSx 为37.5R、原理图中的 Rsx 为50R。  但也有一些其他差异。  哪个文件是正确的?  

    但假设交流线路滤波器和桥式整流器正确、低 PF 是由于 X 电容过大所致。  

    从原理图可以看出、您的总 X-CAP CX = 0.47 + 0.68 + 0.68 + 1.0 + 1.0 + 3.3uF = 7.13uF。   
    在240Vrms、60Hz 输入电压和626W 输入功率下、CX 位移电流足够高、可借助实际电流形成13.9度相位角。  13.9度的余弦为0.9707、因此 PF 由于 Cx 过大而较低。

    我建议移除3.3uF (C405)、然后重新测试。   

    此致、
    乌尔里希