测试功率因数,负载加大,功率加不上,加上后还会降下来,另电流很有规律出现大小波形,例如三个小波形,出现一个大三角波形,再三个小三角波形一样,再出现一个大三角波形,终而始轮回出现,谢谢
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
测试功率因数,负载加大,功率加不上,加上后还会降下来,另电流很有规律出现大小波形,例如三个小波形,出现一个大三角波形,再三个小三角波形一样,再出现一个大三角波形,终而始轮回出现,谢谢
您好 Liubf、
感谢您关于 UCC28070 PFC 操作的问题。
以下是我对您的帖子拥有的翻译计划的结果:
" UCC28070:UCC28070PWR、低功率因数、不稳定、电流幅度波
如果任何此翻译不正确、请帮我更正。
从您提供的波形可以看出、 电感器电流完全以断续导通模式(DCM)运行。 这是您的 PF 较低的主要原因。 当电感器电流以连续导通模式(CCM)运行时、该控制器可提供高 PF。
电流的上升和下降曲线表明升压电感器由 铁粉磁芯制成、并且具有可变电感。
不断变化的峰值电平和不断变化的开关周期表明您已启用频率抖动、并且抖动非常激进。
换言之、抖动过多;抖动过强。 开关频率 在仅仅~108us 的重复率上大约从~55kHz 变为~80kHz。
稍后、我们可以为抖动选择更合适的幅度和速率、但对于初始调试、我建议首先通过将 CDR 引脚连接到 VREF 引脚来禁用抖动。
您发布了一组波形、但没有提供适用于波形的测试条件。 我不知道这是轻负载还是重负载。 是高电压还是低电压。 对于后续帖子、每当您提供波形时、还请提供产生每个波形的运行条件的完整列表。
请填写并发布此 Excel 设计工具、以便我可以查看您的设计目标: https://www.ti.com/tool/download/SLUC114
将您的 PFC 原理图发布一个 PDF 文件(如果可能)会非常有帮助、这样我就可以对它进行分析。
为了更好地帮助您、我需要查看您拥有的产品、并将其与您想要的产品进行比较。 然后、我们将了解实现您的目标需要什么。
此致、
乌尔里希
e2e.ti.com/.../UCC28070-Design-Tool-_5F00_RevA-_2D00_-_6F522C67_.xls您好!我带额定负载,功率因数没有达到0.985以上,第三图是这张图是把我们功率装你们样机测试电流波形,调整UCC28070哪个位置参数可以解决,请查收原理图和贵司提供算计工具,谢谢!e2e.ti.com/.../960W_A000_PFC_A000_20240117.PcbDoc


e2e.ti.com/.../1205.UCC28070-Design-Tool-_5F00_RevA-_2D00_-_6F522C67_.xls您好!我带额定负载,功率因数没有达到0.985以上,第三图是这张图是把我们功率装你们样机测试电流波形,调整UCC28070哪个位置参数可以解决,请查收原理图和贵司提供算计工具,谢谢!e2e.ti.com/.../960W_A000_PFC_A000_20240117.PcbDoc


您好 Liubf、
以下是您最新帖子的机器翻译:
" 您好! 我有额定负载、功率因数不超过0.985。 第三幅图是我们在原型中输入的电流波形、用于调整 UCC28070的哪些位置参数可以解决问题。 请查看原理图、贵公司提供计算工具。 谢谢!
电感器375UH10%、线性 φ 1.2、74匝 "
感谢您提供 Excel 计算器工具。 这表明、您的 PFC 设计目标是在180~265Vac 输入下实现960W、405V 输出。
我无法查看原理图、因为原理图没有发布在此处。 您已发布 Altium "。 用于电路板布局的 PcbDoc"文件、但该文件中没有原理图信息。
请发布您的原理图的 PDF 文件。
请验证我是否正确理解了您的示波器屏幕截图:
前两个屏幕快照是960W 电路板的两个电感器电流、第三个屏幕快照来自300W UCC28070EVM。
当您发布波形和测试数据时、请提供捕获数据时使用的测试条件。
与这些屏幕截图相对应的输入电压和负载水平是什么? 请说、正在测量的波形在哪里?
如果您的 EMI 线路滤波器中具有大量 X 电容、或者输入电流存在高谐波失真、或者两者的组合、那么您的板在960W 输出和230VAC 输入下的 PF 可能小于0.985。
请检查电路板的 THDi 读数、并检查 EMI 滤波器中的总 X 电容是多少。
此致、
乌尔里希
您好 Liubf、
我刚刚注意到你在 Excel 工具中将 DMAX 设置为0.75 (单元格 C17)。
此设置不允许占空比宽度超过开关周期的75%、这将导致交流线路过零附近的电流严重降低。
当前的 THDi 将为高电平、PF 将为低电平。 我认为这是导致满载时 PF < 0.985的主要原因。
我建议将 DMAX 设置为0.94、这样会将建议的 Rdmax 电阻值更改为104kR。
如果您将 Rdmax 更改为104kR、我认为 PF 将> 0.985。
此致、
乌尔里希
您好!非常感谢您回复,第三个屏幕是来自300 º C 至 WUC28070EVM。安装在960W上面测试数据,是在输入200V,负载1.6A,请您查收PDF文档,PFC用金属氧化膜1.5UF º+ 3UF共4.5UF,中间串联一颗铁大硅铝差模电感28UH,线径1.2mm,º C
e2e.ti.com/.../PFC-_955E425C1D4E7053_960W_A000_PFC_A000_20240117.pdfe2e.ti.com/.../PFC-_955E425C_-960W_A000_PFC_A000_20240117.pdfe2e.ti.com/.../PFC-_7698425C_-960W_A000_PFC_A000_20240117.pdfe2e.ti.com/.../PFC-_7698425C1D4E7053_960W_A000_PFC_A000_20240117.pdf
e2e.ti.com/.../PFC-_955E425C1D4E7053_960W_A000_PFC_A000_20240117A.pdfe2e.ti.com/.../PFC-_7698425C1D4E7053_960W_A000_PFC_A000_20240117A.pdf
您好!乌尔里希
请查收PFC板示意图,谢谢!
e2e.ti.com/.../6254.960W_A000_PFC-_2D00_2024.3.15.sch.pdfe2e.ti.com/.../0878.Schematic-Prints.pdf
您好!请查收原理图资料,谢谢!
请问UCC28070是否必须要用驱动器UCCX7322DGN,我们自己用三极搭的推挽腾柱是否也能用,谢谢!

您好 Liubf、
感谢您提供原理图文件。 很有帮助。
不需要将 UCCx7322DGN 驱动器与 UCC28070配合使用。 任何外部驱动器、包括 NPN/PNP 图腾柱缓冲电路。
您的.xls 文件与原理图文件之间存在许多差异。 例如、XL 中的 Cout 为600uF、原理图中的 Cout 为400uF。
XL 中的 RSx 为37.5R、原理图中的 Rsx 为50R。 但也有一些其他差异。 哪个文件是正确的?
但假设交流线路滤波器和桥式整流器正确、低 PF 是由于 X 电容过大所致。
从原理图可以看出、您的总 X-CAP CX = 0.47 + 0.68 + 0.68 + 1.0 + 1.0 + 3.3uF = 7.13uF。
在240Vrms、60Hz 输入电压和626W 输入功率下、CX 位移电流足够高、可借助实际电流形成13.9度相位角。 13.9度的余弦为0.9707、因此 PF 由于 Cx 过大而较低。
我建议移除3.3uF (C405)、然后重新测试。
此致、
乌尔里希