This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27427:在低温下实现黄金映像的必要性

Guru**** 2390755 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ27421-G1, BQ27427, GPCRB, BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1336659/bq27427-the-necessity-to-golden-image-at-low-temperature

器件型号:BQ27427
主题中讨论的其他器件: GPCRBBQSTUDIO、BQ27421-G1

尊敬的先生:

       我已在室温下完成了完整的学习周期、并更新了 Ra 表和 QMax。

BQ27427是否可以使用这组参数来处理不同温度条件下的环境,如低温 0°C、-10°C 等?   

或者我们是否需要创建不同的黄金映像、在专用温度条件下执行学习周期?  

此致、

凯文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kevin 老师好!  

    您不需要为不同的温度创建不同的黄金映像。 只要负载相同、就可以在一个 golden 映像文件上针对低温和高温进行优化。 请参阅 GPCRB 工具 以实现温度优化。  

    此致、  

    Jonny.  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jonny、您好!

           您的意思是在室温下通过学习过程更新的实际 Ra 表参数是不够的。 它不能用于50°C 或0°C 等其他温度。  我们需要通过该过程优化 Ra 参数以覆盖此类低温环境。 对吧?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jonny、您好!

           另一个问题是、如果我们执行该过程以通过 GPCRB 工具获取 RB 温度系数、如何将其更新为 BQ27427?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kevin 老师好!  

    是的、必须针对较低的温度优化电阻。  有关运行 GPCRB 工具后需要执行的步骤、请参阅此常见问题解答。  

    此致、  

    Jonny.  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jonny、您好!

           明白了。  

    首先、我需要在低温下创建数据、然后将其上传到 GPCRB 工具。  

    然后、我将具有 rb vaule 表、并通过 Bqstudio 更新它以监测计 IC

    最后、执行黄金映像导出以拥有设备的完整参数。 对吧?   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jonny、您好!

           我在您的论坛上搜索了一些有关 GPCRB 工具使用情况的信息。  

     BQ27421-G1 器件中发布了一条信息"基于 ROM 的监测计与 GPCRB 工具不直接兼容"。  

    (https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/977230/bq27421-g1-bq27421-g1-gauging-parameter-calculator?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=BQ27421%2C%20GPCRB#)  

    BQ27427上是否存在相同的问题?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kevin 老师好!  

    是的、同样适用于 bq27427。 我在此道歉,这是一个疏忽。 如果要 针对较低的温度优化监测计性能、可以在较低的温度下运行学习周期。  

    此致、  

    Jonny.  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jonny、您好!

           在这里、我想再次向您确认一下、它是否被吹了、

    1.这种基于 ROM 的电量监测计如 BQ27427、无法使用您的 GPCRB 工具来优化低温下的精度。 对吧? 如果我们要使用这款工具、或在低温条件下具有更佳的外设、我们只需更改解决方案、如基于闪存的这款基于 ROM 的版本。 对吧?

    2.如果我们不能用这个 GPCRB 工具来生成黄金映像来改善 BQ27427、那么我们只能 依靠它 自己在低温下的学习周期来完成。 对吧? 如果是、可能会出现一些问题、例如 SOC 在没有完整学习周期的情况下在重负载下突然跳到0%。 我能说这是基于 ROM 的电量监测的限制吗?   

    如果 以上描述属实、我们应更改其他电量监测计、以免在低温条件下发生任何问题。 对吧?         

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kevin 老师好!  

    GPCRB 工具不直接支持 ROM 测量仪表。 此工具直接支持基于闪存的电量监测计。 有一些方法可以配置监测计、以便在低温时将 SOC 凸点降至0%、请参阅 此文档 以了解有关此方面的更多信息。  

    此致、  

    Jonny.