主题中讨论的其他器件: GPCRB、 BQSTUDIO、BQ27421-G1
尊敬的先生:
我已在室温下完成了完整的学习周期、并更新了 Ra 表和 QMax。
BQ27427是否可以使用这组参数来处理不同温度条件下的环境,如低温 0°C、-10°C 等?
或者我们是否需要创建不同的黄金映像、在专用温度条件下执行学习周期?
此致、
凯文
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的先生:
我已在室温下完成了完整的学习周期、并更新了 Ra 表和 QMax。
BQ27427是否可以使用这组参数来处理不同温度条件下的环境,如低温 0°C、-10°C 等?
或者我们是否需要创建不同的黄金映像、在专用温度条件下执行学习周期?
此致、
凯文
Jonny、您好!
我在您的论坛上搜索了一些有关 GPCRB 工具使用情况的信息。
BQ27421-G1 器件中发布了一条信息"基于 ROM 的监测计与 GPCRB 工具不直接兼容"。
BQ27427上是否存在相同的问题?
Jonny、您好!
在这里、我想再次向您确认一下、它是否被吹了、
1.这种基于 ROM 的电量监测计如 BQ27427、无法使用您的 GPCRB 工具来优化低温下的精度。 对吧? 如果我们要使用这款工具、或在低温条件下具有更佳的外设、我们只需更改解决方案、如基于闪存的这款基于 ROM 的版本。 对吧?
2.如果我们不能用这个 GPCRB 工具来生成黄金映像来改善 BQ27427、那么我们只能 依靠它 自己在低温下的学习周期来完成。 对吧? 如果是、可能会出现一些问题、例如 SOC 在没有完整学习周期的情况下在重负载下突然跳到0%。 我能说这是基于 ROM 的电量监测的限制吗?
如果 以上描述属实、我们应更改其他电量监测计、以免在低温条件下发生任何问题。 对吧?