Other Parts Discussed in Thread: TPS65988DK
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS65988DK 您好、TI 工程师、
我们正在进行基于 Gorilla Creek TI88的设计。
TPS65988DK 中的 PDO 设置为5V/3A-9V/3A-15V/3A-20V/4.25A、用于端口 A。


但从 PD 分析器&主机端找到. 拉电流仍会广播为20V 5A。

看起来有点异常。