请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS65988DK 您好、TI 工程师、
我们正在进行基于 Gorilla Creek TI88的设计。
TPS65988DK 中的 PDO 设置为5V/3A-9V/3A-15V/3A-20V/4.25A、用于端口 A。


但从 PD 分析器&主机端找到. 拉电流仍会广播为20V 5A。

看起来有点异常。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、TI 工程师、
我们正在进行基于 Gorilla Creek TI88的设计。
TPS65988DK 中的 PDO 设置为5V/3A-9V/3A-15V/3A-20V/4.25A、用于端口 A。


但从 PD 分析器&主机端找到. 拉电流仍会广播为20V 5A。

看起来有点异常。
您好、Aya:
PJT 已上传
e2e.ti.com/.../982_5F00_988_5F00_pjt.zip
此致、
克拉伦斯