This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65988DK:TPS65982DMC Groilla Creek TI88参考设计 PDO 限制不适用于 GUI Build 6.3.6

Guru**** 2782475 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS65988DK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1336729/tps65988dk-tps65982dmc-groilla-creek-ti88-ref-design-pdo-limits-not-works-on-gui-build-6-3-6

器件型号:TPS65988DK

您好、TI 工程师、

我们正在进行基于 Gorilla Creek TI88的设计。

 TPS65988DK 中的 PDO 设置为5V/3A-9V/3A-15V/3A-20V/4.25A、用于端口 A。

TPS65988_85W PDO

TPS65982_85W_115W

但从 PD 分析器&主机端找到. 拉电流仍会广播为20V 5A。

PD_LOG_100WCAP

看起来有点异常。

e2e.ti.com/.../portA_5F00_85W_5F00_100W_5F00_trace.zip

e2e.ti.com/.../8524.portA_5F00_85W_5F00_100W_5F00_trace.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Clarence、  

    感谢您与我们联系!

    您还能否共享您的项目文件?  

    此致、  

    A·克德尔  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Aya:

    PJT 已上传

    e2e.ti.com/.../982_5F00_988_5F00_pjt.zip

    此致、

    克拉伦斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Clarence、  

    感谢您提供 pjt 文件。 我将在结束时复制 EVM 上的内容、并在星期一提供更新。  

    此致、  

    A·克德尔  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Aya:

    此案例是否有任何进展?

    我也尝试了 GUI 构建版本6.3.7、看起来是一样的。

    此致、

    克拉伦斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Clarence、  

    感谢您的耐心。  

    我正在与团队一起确定可能导致此问题的原因。 我认为这可能与区经理教练有关。 我将在下周早些时候提供更多更新。  

    此致、  

    A·克德尔