This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62933P:开关电压和9kHz 时异常纹波的建议工作条件

Guru**** 2924110 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS62933P, TPS62933F

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1338039/tps62933p-recommended-operating-conditions-for-switching-voltage-and-abnormal-ripple-found-at-9khz

器件型号:TPS62933P
主题中讨论的其他器件: TPS62933F

您好、TI 团队、

我有关于 TPS62933P 的2个问题。

我的原理图如下所示。 Fsw 为1200kHz、Vout 为1.5A。

周围元件是根据数据表中这一推荐的 LC 组合选择的。

1) 1) 通过开关电压测量、我发现最小电压为-0.9V、电压为14.8ns。

请参阅数据表、瞬态电压<10ns 时、SW 最小值为-3V 、并且我的测量结果显示大于10ns、这不在技术规格范围内。

  

这方面是否有任何问题或疑虑?

2) 2)从输出纹波和噪声测量结果来看、我发现在9kHz 左右出现异常纹波。

 

是否有任何改进可以 帮助解决这个问题、或任何其他测量可以对此进行确认?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、先生!

    谢谢您的问题:

    1.死区时间内 MOS 体二极管压降是正常的。

    2.可以添加一个47uF 的 E-cap 来改善阻尼效果。

    谢谢

    科林

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    表示问题2。

    是否有任何可能的原因导致此问题? 我们为什么需要这个47uF 电容来实现阻尼效应?

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好  

    输入布线具有寄生电感、可与 Cin 谐振、这会导致 Vin 产生低频纹波。

    添加具有高 ESR 的 E-cap 可以降低高 Q 因子、从而减少共振。

    谢谢

    科林

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Colin、我是 OP 的同事、由于她不在办公室、我将代表她进行回复。  

    至于额外的47uF ECAP、您是否建议我们将其添加到我们的输入引脚或输出引脚。 我们将尝试一下、但如果您有其他建议、我们也希望与您联系、因为最终装配的高度可能会有空间限制。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    应该在 VIN 前面添加一个 E-cap。

    谢谢

    科林

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Colin、我已经按照您的建议向 Vin 中添加了47uF ECAP、但我没有看到任何改进。 这是我第一次使用具有扩频的稳压器、这样我就不会立即发生这种情况。 我重新参阅 TPS62933P 数据表、我想我们在这里看到的纹波可能是稳压器的扩频特性导致的。  在数据表中、它将调制频率 FM 指定为 Fsw/128、它恰好等于我观察到的纹波频率9.4kHz (fsw=1.2M)。  

    Im 在正常工作负载下看到大约50mV 的此纹波、是否有办法进一步降低纹波电压?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kshoe:

    我的同事 Bella 将在下周之前给您回复。 谢谢!

    BRS

    卢西亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、先生!

    要解决该问题、我们可以选择 不具有展频功能的 TPS62933F、这样它就不会有调制纹波。

    谢谢

    科林