主题中讨论的其他器件: TPS62933F
您好、TI 团队、
我有关于 TPS62933P 的2个问题。
我的原理图如下所示。 Fsw 为1200kHz、Vout 为1.5A。

周围元件是根据数据表中这一推荐的 LC 组合选择的。

1) 1) 通过开关电压测量、我发现最小电压为-0.9V、电压为14.8ns。
请参阅数据表、瞬态电压<10ns 时、SW 最小值为-3V 、并且我的测量结果显示大于10ns、这不在技术规格范围内。
这方面是否有任何问题或疑虑?
2) 2)从输出纹波和噪声测量结果来看、我发现在9kHz 左右出现异常纹波。

是否有任何改进可以 帮助解决这个问题、或任何其他测量可以对此进行确认?