我的主要疑问是:
我需要开发一个 IP 摄像机,这是:
- IEEE 802.3xx 兼容 ,
- 使用有源 PoE PSE @ 37V-60V、
- 支持无源 PoE (无 PSE)@ 24V
- 那里 唯一的方法是提供 IP 摄像机:RJ45电缆。
在数据表(TPS23730)中,可以看到有 APD 和 PPD 引脚。
正如我之前所解释的、在本例中、只有一个电源、它来自以太网电缆。
因此、未使用 APD 引脚。
但是、有 PPD 引脚。
因此、如果我通过一个下拉电阻器将 PPD 引脚连接到 VSS、
- TPS23730将在@ 24V 时打开、直流/直流转换器也将打开?
- 是否会禁用 UVLO 保护? 即使 PSE 是有效的也是如此?
- 我们是否符合 IEEE 标准或需要将 PPD 引脚保持开以符合标准?
如果您确认最后一个问题,如果我可以打开 TPS @ 24V 电源,这是否意味着我们不再符合 IEEE 802.3 ?
(可能是因为电压电平输入=>不在 37V–60V 的范围内?)
对于只使用以太网电缆的 IP 摄像机,是否可以只使用降压而不是反激式?
握手协议如何?

我们可以看到、握手协议的电压电平低于20.5V。
如果我们为 TPS23730提供例如16V 电压、该怎么办? 例如24V?
如果 PPD 引脚绑定到 VSS,浪涌阶段将发生什么情况?
- 它是否被禁用?
- 即使是符合 IEEE 802.3xx 标准的处于活动状态的 PSE 也是如此?
当使用有源 PSE 并同时使用 PSE 的电压(通常为24V)而不更改 PCB 时,我们是否符合 IEEE 802.3xx 标准?
如果 PPD 引脚绑定到 VSS、那么是否与 IEEE 标准的符合性降低?
谢谢你。