This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
我的主要疑问是:
我需要开发一个 IP 摄像机,这是:
在数据表(TPS23730)中,可以看到有 APD 和 PPD 引脚。
正如我之前所解释的、在本例中、只有一个电源、它来自以太网电缆。
因此、未使用 APD 引脚。
但是、有 PPD 引脚。
因此、如果我通过一个下拉电阻器将 PPD 引脚连接到 VSS、
如果您确认最后一个问题,如果我可以打开 TPS @ 24V 电源,这是否意味着我们不再符合 IEEE 802.3 ?
(可能是因为电压电平输入=>不在 37V–60V 的范围内?)
对于只使用以太网电缆的 IP 摄像机,是否可以只使用降压而不是反激式?
握手协议如何?
我们可以看到、握手协议的电压电平低于20.5V。
如果我们为 TPS23730提供例如16V 电压、该怎么办? 例如24V?
如果 PPD 引脚绑定到 VSS,浪涌阶段将发生什么情况?
当使用有源 PSE 并同时使用 PSE 的电压(通常为24V)而不更改 PCB 时,我们是否符合 IEEE 802.3xx 标准?
如果 PPD 引脚绑定到 VSS、那么是否与 IEEE 标准的符合性降低?
谢谢你。
您好、说过
感谢您的联系!
1.如果您只有一个 RJ-45端口、且您希望此端口能够支持标准 PSE 和24V 无源 PoE 注入器。 是的、由于 UVLO、您将无法通过标准测试。 如果无源注入器为48V 输入、它将通过并且无需使用 PPD 引脚。
2.如果您有两个 RJ-45端口、则可以将一个端口配置为标准 PSE、另一个端口专用于24V 无源 PoE 注入器。
3.如果 PoE 注入器电压低于20.5V,您可能需要使用两个 RJ-45端口,因为您提到的分类可能会受到影响。
4. PDD 连接到 VSS 将禁用 PPD 功能。 对标准 PSE 或无源注入器电压> PD 的 UVLO 没有影响。 要正常使用 PPD、需要分压器。 您可以查看 https://www.ti.com/tool/TPS23730EVM-093 、了解 TPS23730参考设计的更多详细信息。
此致、
帝昂
尊敬的 Diang:
感谢您的回答。
所以,如果我想实现一个 IP 摄像机符合 IEEE 802.3xx 标准,也"不符合",我必须使用两个连接器,其中一个需要连接到 PPD 或 APD 以绕过 UVLO?
如果没有握手协议、TPS23730是否可以通电?
如果没有握手协议、
- TPS23730软启动怎么样? 是真的吗?
-启动前的80ms 延迟是什么? 是真的吗?
如果我为无源 PSE 使用热插拔控制器来控制浪涌电流、如果 PD 还想调节启动电流、可能会有什么影响?
谢谢你。
此致、
表示