This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS23730:在使用 PSE 无源器件24V 工作的情况下,PoE PD 仍可符合 IEEE 802.3xx 标准,而无需更改 PCB?

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS23730

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1337573/tps23730-a-poe-pd-can-still-be-ieee-802-3xx-compliant-when-is-working-with-a-pse-passive-24v-without-changing-the-pcb

器件型号:TPS23730

我的主要疑问是:

我需要开发一个 IP 摄像机,这是:

  • IEEE 802.3xx 兼容
  • 使用有源 PoE PSE @ 37V-60V、
  • 支持无源 PoE (无 PSE)@ 24V
  • 那里 唯一的方法是提供 IP 摄像机:RJ45电缆。  

 

在数据表(TPS23730)中,可以看到有 APD 和 PPD 引脚。

正如我之前所解释的、在本例中、只有一个电源、它来自以太网电缆。

因此、未使用 APD 引脚。

 

但是、有 PPD 引脚。

因此、如果我通过一个下拉电阻器将 PPD 引脚连接到 VSS、

  • TPS23730将在@ 24V 时打开、直流/直流转换器也将打开?
  • 是否会禁用 UVLO 保护? 即使 PSE 是有效的也是如此?
  • 我们是否符合 IEEE 标准或需要将 PPD 引脚保持开以符合标准?

 

如果您确认最后一个问题,如果我可以打开 TPS @ 24V 电源,这是否意味着我们不再符合 IEEE 802.3 ?

(可能是因为电压电平输入=>不在 37V–60V 的范围内?)

对于只使用以太网电缆的 IP 摄像机,是否可以只使用降压而不是反激式?  

握手协议如何?

我们可以看到、握手协议的电压电平低于20.5V。

如果我们为 TPS23730提供例如16V 电压、该怎么办? 例如24V?

 

如果 PPD 引脚绑定到 VSS,浪涌阶段将发生什么情况?

  • 它是否被禁用?
  • 即使是符合 IEEE 802.3xx 标准的处于活动状态的 PSE 也是如此?

 

当使用有源 PSE 并同时使用 PSE 的电压(通常为24V)而不更改 PCB 时,我们是否符合 IEEE 802.3xx 标准?

如果 PPD 引脚绑定到 VSS、那么是否与 IEEE 标准的符合性降低?

 

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、说过

    感谢您的联系!

    1.如果您只有一个 RJ-45端口、且您希望此端口能够支持标准 PSE 和24V 无源 PoE 注入器。 是的、由于 UVLO、您将无法通过标准测试。 如果无源注入器为48V 输入、它将通过并且无需使用 PPD 引脚。  

    2.如果您有两个 RJ-45端口、则可以将一个端口配置为标准 PSE、另一个端口专用于24V 无源 PoE 注入器。

    3.如果 PoE 注入器电压低于20.5V,您可能需要使用两个 RJ-45端口,因为您提到的分类可能会受到影响。  

    4. PDD 连接到 VSS 将禁用 PPD 功能。 对标准 PSE 或无源注入器电压> PD 的 UVLO 没有影响。 要正常使用 PPD、需要分压器。 您可以查看 https://www.ti.com/tool/TPS23730EVM-093 、了解 TPS23730参考设计的更多详细信息。  

    此致、

    帝昂

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Diang:

    感谢您的回答。

    所以,如果我想实现一个 IP 摄像机符合 IEEE 802.3xx 标准,也"不符合",我必须使用两个连接器,其中一个需要连接到 PPD 或 APD 以绕过 UVLO?

    如果没有握手协议、TPS23730是否可以通电?

    如果没有握手协议、

    - TPS23730软启动怎么样? 是真的吗?

    -启动前的80ms 延迟是什么? 是真的吗?

    如果我为无源 PSE 使用热插拔控制器来控制浪涌电流、如果 PD 还想调节启动电流、可能会有什么影响?

    谢谢你。

    此致、

    表示   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、说过

    感谢您的答复。  

    我来看一下、稍后再与您联系。

    此致、

    帝昂

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、说过

    感谢您的等待。

    -可以打开 TPS23730以及 VDD VSS 高于39.5V 或 PPD-TPS23730高于 VSS 2.66 V。

    - TPS23730仍具有~80ms 的浪涌延迟和无握手的直流/直流软启动。

    握手机制主要是 PSE PD 之间用于功率分配、功率保护等的通信...

    此致、

    帝昂

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 说过

    因为我们有一 段相对较长的时间没有收到您的回复。 我现在将关闭该主题。 如果您还有其他问题、请回复或打开新的主题帖。

    此致、

    帝昂