This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS1641:TPS16417器件对短路的响应时间

Guru**** 2587365 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1342429/tps1641-tps16417-device-response-time-to-short-circuit

器件型号:TPS1641

您好!

我写信要求您澄清 TPS16417的器件响应时间。

  我们的设计中使用的值如下:ILIM =0.197A (电阻49K9)、IOCP = 0.521A (电阻31K6)、CDLY = 0.1uF。 如果我根据1.9*IOCP 计算、则快速跳闸将为0.99A

下面是 我们在短路事件期间捕获的波形。 短路期间测得的电流为2A、这会将电子保险丝置于 Ifast 跳闸≤IOUT < ISCP 中。  如果我没记错、Tfasttrip_delay 通常会是5.65us。 从测量结果来看、输出似乎只有在110ms 后切断。   如果我的计算正确、这似乎与 tILIM-Dur 相符、这可能表明 电子保险丝在 IOUT < Ifast-trip 的模式下运行。

我还尝试通过使其保持开路来禁用消隐时间、但当它不起作用时、我将其接地短路。 两者的结果与 消隐时间增加时相同。

就以下事项征求您的意见:

1、根据给定的信息、我对芯片的功能误解了哪些部分、还是应该在  Tfasttrip_delay 之后切断输出?

2.短路和 FLT 信号拉低之间的持续时间是多长? 我假设它会遵循表8-1中所示的延迟?

3、保持 CDLY 断开或对地短路应 根据数据表禁用消隐周期。 它是否缩短了故障和输出切断之间的延迟? 如果是、  故障与输出切断与 FLT 信号拉低之间的延迟是多少?

4、是否有任何寿命规格需要注意、例如它可以承受多少次短路周期?

5、 对短路事件发生期间大约70ms 后的开关行为不太确定。  在短路事件期间、输入电压保持在3V 以上、EN 在这段时间内始终处于高电平。  

 

就我们从测量中观察到的情况征求您的建议和见解。 如有任何误解或 需要澄清、请告知我。

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、TT:

     我明天会回到 EOD 讨论这个问题。

    此致

    G·库纳尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、TT:

    请分享您的原理图以供审阅。

    电流在哪里测量?

    此致

    G·库纳尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的答复。 测量是在输入端进行的、但我检查了两个输出都是相同的。

    我测量了更多的样本、结果略有不同。  电子保险丝的电阻器和电容器值 保持不变:  ILIM =0.197A (电阻49K9)、IOCP = 0.521A (电阻31K6)、CDLY = 0.1uF。 快速行程为0.99A

    对于我进行测量时的另一个样本、    在短路期间、电流将限制在有源电流限制(200mA)。 这将解释为什么  在输出被切断之前有110ms 的延迟。 不过 、我们注意到另一个板(设计稍有不同)、电流在关闭前将限制在 IOCP 限制(持续时间为 tILIM-Dur)。

    除了我之前发布的测试结果外、我们测试的其他样本 似乎会将 电流限制在有源电流限制水平或过流限制。 对于我们的应用、我们担心电子保险丝切断输出之前短路事件期间的延迟。

    以下是我们希望就以下方面寻求建议的几件事:

    1、在发生短路事件期间,电子保险丝会将电流限制在设定的限值以下?  在什么情况下 它将 限制在 IOCP 限制上、以及它何时限制在 ILIM 上?

    2、到目前为止、除了前面提到的例外情况、我们的测试不会进入 Ifast 跳闸≤IOUT < ISCP、即使使用连接到电子保险丝的5A 电源也是如此。  在输出短路事件期间、我们希望电流超过 Ifast 跳闸 、但电流似乎被限制在设定的限值。   dVdT 处的电容值是否会影响该行为?

    3、是根据我们的观察结果电子保险丝仍然正常工作(即使在短路期间输出电流也不超过 IOCP。) 这款芯片有生命周期吗?

    4、 最短消隐时间持续时间是6.5ms (12nF)、还是可以低于该值?

    5、如果发生快速跳闸条件、FLT 信号是否会被拉至低电平?

    我可以分享更多有关原理图和测试设置的信息、但如果可能、我更愿意将其脱机。 如果您给我们发一封电子邮件、可以吗?

    征求您的意见。


    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、TT:

    让我检查一下、然后再回来看看这个。

    此致

    G·库纳尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、TT:

    让我们使用 e2e 聊天。 我会在那里分享我的邮件 ID。  

    请参阅内联回复。

    以下是我们希望就以下方面寻求建议的几件事:

    1、在发生短路事件期间,电子保险丝会将电流限制在设定的限值以下?  在什么情况下 它将 限制在  IOCP 限制上 、以及它何时限制在 ILIM 上?

    在短路期间、第一个电子保险丝将跳闸。 然后、它将以 dVdT 方式再次启动、如果(IOUT) POR、EN 为高电平、OV 为低电平)。 现在、如果仍然存在短路、则器件应限制为 ILIM、然后最终跳闸并针对闭锁型号保持关闭状态。  

    2、到目前为止、除了前面提到的例外情况、我们的测试不会进入 Ifast 跳闸≤IOUT < ISCP、即使使用连接到电子保险丝的5A 电源也是如此。  在输出短路事件期间、我们希望电流超过 Ifast 跳闸 、但电流似乎被限制在设定的限值。   dVdT 处的电容值是否会影响该行为? dVdt 不应影响。 如何短接?

    3、是根据我们的观察结果电子保险丝仍然正常工作(即使在短路期间输出电流也不超过 IOCP。) 这款芯片有生命周期吗?

    4、 最短消隐时间持续时间是6.5ms (12nF)、还是可以低于该值? 完全断开将提供最小的消隐时间。  

    5、如果发生快速跳闸条件、FLT 信号是否会被拉至低电平?

    否。  

    此致

    G·库纳尔