您好!
我写信要求您澄清 TPS16417的器件响应时间。
我们的设计中使用的值如下:ILIM =0.197A (电阻49K9)、IOCP = 0.521A (电阻31K6)、CDLY = 0.1uF。 如果我根据1.9*IOCP 计算、则快速跳闸将为0.99A。
下面是 我们在短路事件期间捕获的波形。 短路期间测得的电流为2A、这会将电子保险丝置于 Ifast 跳闸≤IOUT < ISCP 中。 如果我没记错、Tfasttrip_delay 通常会是5.65us。 从测量结果来看、输出似乎只有在110ms 后切断。 如果我的计算正确、这似乎与 tILIM-Dur 相符、这可能表明 电子保险丝在 IOUT < Ifast-trip 的模式下运行。
我还尝试通过使其保持开路来禁用消隐时间、但当它不起作用时、我将其接地短路。 两者的结果与 消隐时间增加时相同。
就以下事项征求您的意见:
1、根据给定的信息、我对芯片的功能误解了哪些部分、还是应该在 Tfasttrip_delay 之后切断输出?
2.短路和 FLT 信号拉低之间的持续时间是多长? 我假设它会遵循表8-1中所示的延迟?
3、保持 CDLY 断开或对地短路应 根据数据表禁用消隐周期。 它是否缩短了故障和输出切断之间的延迟? 如果是、 故障与输出切断与 FLT 信号拉低之间的延迟是多少?
4、是否有任何寿命规格需要注意、例如它可以承受多少次短路周期?
5、 对短路事件发生期间大约70ms 后的开关行为不太确定。 在短路事件期间、输入电压保持在3V 以上、EN 在这段时间内始终处于高电平。
就我们从测量中观察到的情况征求您的建议和见解。 如有任何误解或 需要澄清、请告知我。
谢谢你。