Jeff、您好!
我在 PD 控制器上有以下充电器设置。
充电电压16.4V、 充电电流1.18A

情形1:内部电路断电后、充电电流保持在大约0.34A、6小时或更长时间后充电操作结束在16.4V。
问题1-1:此充电操作是否异常?
问题1-2:请告诉我为什么它不是快速充电(1.18A)。


案例2:当内部电路电源接通时、充电电流增加至1.18A、2小时后充电操作在16.4V 结束。
问题2-1:此充电操作是否正确?
问题2-2:请说明为什么内部电路电源接通时充电迅速(1.18A)。


This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Jeff、您好!
我在 PD 控制器上有以下充电器设置。
充电电压16.4V、 充电电流1.18A

情形1:内部电路断电后、充电电流保持在大约0.34A、6小时或更长时间后充电操作结束在16.4V。
问题1-1:此充电操作是否异常?
问题1-2:请告诉我为什么它不是快速充电(1.18A)。


案例2:当内部电路电源接通时、充电电流增加至1.18A、2小时后充电操作在16.4V 结束。
问题2-1:此充电操作是否正确?
问题2-2:请说明为什么内部电路电源接通时充电迅速(1.18A)。


您好,Christian
内部电路运行所需的所有电源均由+24V 电源生成。
Casw1:内部电路断电意味着这个内部电路运行的所有电源输出电压为0V。
这意味着 VSYS 上几乎没有负载电流。 (≒0A)
情形2:当内部电路电源接通时、用于该内部电路操作的总功率输出电压变为稳定电压。
此时、这意味着 VSYS 负载电流在流动。 (≒1A/24V、≒24W)
请告诉我为什么在打开/关闭内部电路电源时充电操作会切换到快速充电或慢速充电。
此致、
胜山健介
您好,Christian
Christian 询问:您能否测量 SW 节点波形?
"SW 节点波形"是 VSYS 的开关波形吗?
Christian 说:可通过设置 PFM_FWD_DIS=0来禁用此项。
要禁用 PFM、请使用"PFM_FWD_DIS=1"而不是"PFM_FWD_DIS=0"、对吗?
复位后、"PFM_FWD_DIS=0"。
在级联1中、设置了"PFM_FWD_DIS=1"。 不过、电池充电电流保持不变。
PFM 模式是否影响电池充电电流?
我听说第2种情况的充电操作是正确的、但我能不能认为第1种情况的充电操作是异常的?
我们所希望的是、当内部电路电源断开(案例1)时、快速充电(1.18A)将像案例2中那样开始。
问题1-1:此充电操作是否异常?
我想知道的是、"在有无 VSYS 负载的情况下、电池充电电流为什么会发生变化?"
问题1-2:请告诉我为什么它不是快速充电(1.18A)。
问题2-2:请说明为什么内部电路电源接通时充电迅速(1.18A)。
此致、
胜山健介
您好、Kensuke:
我想知道的是、"在有无 VSYS 负载的情况下、电池充电电流为什么会发生变化?"
问题1-2:请告诉我为什么它不是快速充电(1.18A)。
问题2-2:请说明为什么内部电路电源接通时充电迅速(1.18A)。
[/报价]我理解这个问题。 为了提高转换器轻负载效率、该器件会在轻负载条件下切换到 PFM 控制。 则可以将案例1视为轻负载。 我希望您捕获 SW 节点波形、以检查它是处于 PFM 模式还是 PWM 模式。
是"SW 节点波形" vsys 的切换波形?捕获 SW1引脚和 SW2引脚波形、放大、因此我可以看到两个周期。
您能否提供寄存器数据?
此致、
Christian。
[/quote]
您好,Christian
Christian 说、:该波形是在您设置 PFM_FWD_DIS=1后出现的吗?
→编号 (PFM_FWD_DIS=0)
Christian 询问:如果您在 PFM_FWD_DIS=1和 PFM_FWD_DIS=0之间切换、波形会发生变化吗?
→为级联1提供 SW 波形和寄存器值(PFM_FWD_DIS=1和 PFM_FWD_DIS=0)
问题1-1:此充电操作是否异常?
问题1-2:请告诉我为什么它不是快速充电(1.18A)。




此致、
胜山健介
您好,Christian
REG14位2 (EN_IINDPM)是用于禁用 IINDPM 寄存器的设置、对吧?
ILIM_HIZ 引脚直接连接到 REGN、以将输入限制电流设置为3.3A (最大值)。
第1种情况的电流为0.26A、第2种情况的电流为1.26A/1.06A、这小于3.3A。
输入电流限制对慢速充电和快速充电开关有何影响?
我们将在确认后通知您注册表14中的更改。
设置 PFM_FWD_DIS=0是否可以?
此致、
胜山健介
您好、Kensuke:
REG14 Bit2 (EN_IINDPM )是禁用 IINDPM 寄存器的设置,对吗?
可以。
第1种情况的电流为0.26A、第2种情况的电流为1.26A/1.06A、这小于3.3A。
输入电流限制对慢速充电和快速充电开关有何影响?
我们将在确认后通知您注册表14中的更改。
[/报价]我了解。 第2种情况正常、第1种情况异常。 调试该问题的理想方法是确定情况1与情况2之间的差异。
如果您查看第1种情况中的寄存器0x22、则会检测到 IINDPM / IOTG 信号上升沿、但第2种情况下不会检测到该上升沿。 这就是我检查 EN_IINDPM 的原因。
此致、
Christian。