This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25792:充电操作

Guru**** 2768555 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1346394/bq25792-charging-operation

器件型号:BQ25792

Jeff、您好!

我在 PD 控制器上有以下充电器设置。

 充电电压16.4V、 充电电流1.18A

情形1:内部电路断电后、充电电流保持在大约0.34A、6小时或更长时间后充电操作结束在16.4V。

问题1-1:此充电操作是否异常?

问题1-2:请告诉我为什么它不是快速充电(1.18A)。

案例2:当内部电路电源接通时、充电电流增加至1.18A、2小时后充电操作在16.4V 结束。

问题2-1:此充电操作是否正确?

问题2-2:请说明为什么内部电路电源接通时充电迅速(1.18A)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kensuke:  

    Unknown 说:
    问题2-1:这个充电操作是否正确?

    情况2看起来是正确的。  

    Unknown 说:
    打开内部电路电源时。

    我对内部电路电源打开的含义感到困惑。 您能解释一下吗?

    此致、

    克里斯蒂安

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Christian

    内部电路运行所需的所有电源均由+24V 电源生成。

    Casw1:内部电路断电意味着这个内部电路运行的所有电源输出电压为0V。

    这意味着 VSYS 上几乎没有负载电流。 (≒0A)

    情形2:当内部电路电源接通时、用于该内部电路操作的总功率输出电压变为稳定电压。

    此时、这意味着 VSYS 负载电流在流动。 (≒1A/24V、≒24W)

    请告诉我为什么在打开/关闭内部电路电源时充电操作会切换到快速充电或慢速充电。

    此致、

    胜山健介

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kensuke:

    可以测量 SW 节点波形吗? 我想您的器件将进入 PFM 模式。

    这可以通过设置 PFM_FWD_DIS=0来禁用。

    此致、

    Christian。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Christian

    Christian 询问:您能否测量 SW 节点波形?

    "SW 节点波形"是 VSYS 的开关波形吗?

    Christian 说:可通过设置 PFM_FWD_DIS=0来禁用此项。

    要禁用 PFM、请使用"PFM_FWD_DIS=1"而不是"PFM_FWD_DIS=0"、对吗?

    复位后、"PFM_FWD_DIS=0"。

    在级联1中、设置了"PFM_FWD_DIS=1"。 不过、电池充电电流保持不变。

    PFM 模式是否影响电池充电电流?

    我听说第2种情况的充电操作是正确的、但我能不能认为第1种情况的充电操作是异常的?

    我们所希望的是、当内部电路电源断开(案例1)时、快速充电(1.18A)将像案例2中那样开始。

    问题1-1:此充电操作是否异常?

    我想知道的是、"在有无 VSYS 负载的情况下、电池充电电流为什么会发生变化?"

    问题1-2:请告诉我为什么它不是快速充电(1.18A)。

    问题2-2:请说明为什么内部电路电源接通时充电迅速(1.18A)。

    此致、

    胜山健介

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kensuke:

    我想知道的是、"在有无 VSYS 负载的情况下、电池充电电流为什么会发生变化?"

    问题1-2:请告诉我为什么它不是快速充电(1.18A)。

    问题2-2:请说明为什么内部电路电源接通时充电迅速(1.18A)。

    [/报价]

    我理解这个问题。  为了提高转换器轻负载效率、该器件会在轻负载条件下切换到 PFM 控制。 则可以将案例1视为轻负载。 我希望您捕获 SW 节点波形、以检查它是处于 PFM 模式还是 PWM 模式。

    是"SW 节点波形" vsys 的切换波形?

    捕获 SW1引脚和 SW2引脚波形、放大、因此我可以看到两个周期。

    您能否提供寄存器数据?

    此致、

    Christian。

    [/quote]
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Christian

    感谢您的回答。

    这是否意味着在 PFM 模式下、充电电流被抑制、电池继续以慢速充电而不进行快速充电?

    提供了 Case1和 CASE2的 SW 波形和寄存器值。

    在第1种情况中、会设置"PFM_FWD_DIS=1"、但充电电流不会改变。

    此致、

    胜山健介

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kensuke:

    对于情况1波形、器件处于 PFM 模式。

    该波形是在您 设置  PFM_FWD_DIS=1后吗?

    如果您在 PFM_FWD_DIS=1和 PFM_FWD_DIS=0之间切换、波形是否会发生变化 ?

    此致、

    Christian。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Christian

    Christian 说、:该波形是在您设置 PFM_FWD_DIS=1后出现的吗?

    →编号 (PFM_FWD_DIS=0)

    Christian 询问:如果您在 PFM_FWD_DIS=1和 PFM_FWD_DIS=0之间切换、波形会发生变化吗?

    →为级联1提供 SW 波形和寄存器值(PFM_FWD_DIS=1和 PFM_FWD_DIS=0)

    问题1-1:此充电操作是否异常?

    问题1-2:请告诉我为什么它不是快速充电(1.18A)。

    此致、

    胜山健介

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kensuke:

    是否可以设置 REG 0x14[2]= 0?

    此致、

    Christian。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Christian

    REG14位2 (EN_IINDPM)是用于禁用 IINDPM 寄存器的设置、对吧?

    ILIM_HIZ 引脚直接连接到 REGN、以将输入限制电流设置为3.3A (最大值)。

    第1种情况的电流为0.26A、第2种情况的电流为1.26A/1.06A、这小于3.3A。

    输入电流限制对慢速充电和快速充电开关有何影响?

    我们将在确认后通知您注册表14中的更改。

    设置 PFM_FWD_DIS=0是否可以?

    此致、

    胜山健介

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kensuke:

    REG14 Bit2 (EN_IINDPM )是禁用 IINDPM 寄存器的设置,对吗?

    可以。

    第1种情况的电流为0.26A、第2种情况的电流为1.26A/1.06A、这小于3.3A。

    输入电流限制对慢速充电和快速充电开关有何影响?

    我们将在确认后通知您注册表14中的更改。

    [/报价]

    我了解。 第2种情况正常、第1种情况异常。 调试该问题的理想方法是确定情况1与情况2之间的差异。

    如果您查看第1种情况中的寄存器0x22、则会检测到 IINDPM / IOTG 信号上升沿、但第2种情况下不会检测到该上升沿。 这就是我检查  EN_IINDPM 的原因。

    此致、

    Christian。