请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS62480 您好!
之前、我的原理图如下所示:
该电压稳定在1.8V。
现在我需要将电压增加到2V。
我添加了一个1.74k 欧姆电阻器作为 RSET。 遗憾的是、万用表中的电压读数为1.4V。
我已经仔细检查了电阻器值、它是正确的。
我唯一的怀疑是、因为在布局中、我把它放得有点远。
是否确实、它会影响电压值?
请提供帮助。
谢谢、此致、
雷赞