This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62840:电压输出不匹配

Guru**** 2513185 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1353685/tps62840-voltage-output-not-match

器件型号:TPS62480

您好!

之前、我的原理图如下所示:

该电压稳定在1.8V。

现在我需要将电压增加到2V。

我添加了一个1.74k 欧姆电阻器作为 RSET。 遗憾的是、万用表中的电压读数为1.4V。

我已经仔细检查了电阻器值、它是正确的。

我唯一的怀疑是、因为在布局中、我把它放得有点远。



是否确实、它会影响电压值?

请提供帮助。



谢谢、此致、
雷赞

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Rezan:

    它在布局中看起来就像未连接 GND 引脚、您能否仔细检查一下? 引脚和 GND 区域之间似乎存在间隙。

    此致、

    维尔纳

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Werner、您好!

    您是对的、即使在原理图中也没有连接接地引脚。
    我的错误、太自信、添加电阻器可能会意外断开它。

    如果我继续按照布局中的位置进行操作。 这不应该是一个问题吗?

    谢谢、此致、
    Rezan.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rezan:

    数据表指出、该引脚上的电容必须低于100pF。 如果可能、请将电阻器移近一些、或尝试避免过孔和长连接。

    此致、

    维尔纳

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Werner 的建议。 我会尽量跟随。