This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76952:BQ76952采样的电芯电压异常

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76952, BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1350095/bq76952-cell-voltage-sampled-by-bq76952-is-abnormal

器件型号:BQ76952
主题中讨论的其他器件: BQSTUDIO

您好、工程师!

请查看此处的 vedio i 帖子。 您会发现相应地错过了 BQ76952采样的电芯电压。 此外、LD 电压异常。

当我们重新启动机器时、一切都正常。 这个问题有什么原因,这会再次抱怨吗?

感谢你的帮助。

艾伦

e2e.ti.com/.../vedio-for-BQ76952.mp4

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Allen:

    我建议关闭左侧的"Auto Refresh"。 这可能会影响 bqStudio 的测量。  

    如果此后出现错误、可能是 bqStudio 上的测量环路设置过快。 您可能需要减小该值、然后查看是否有改进。  

    视频中似乎也存在寄存器错误。 如果以上任一操作都不起作用、您可以尝试重新启动 bqStudio。

    我认为这些漏电压的原因全部是 bqStudio 本身、而不是 BQ76952。

    此致、

    路易斯·埃尔南德斯·萨洛蒙

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Luis,

    抱歉、我 忘记告诉您、在我们通过 bqStudio 连接 BQ76952之前、我们通过连接到 BQ76952的 MCU 检测到了 LFO 故障。

    该 LFO 故障是否与电芯电压采样问题有关?

    LFO 故障的主要原因是什么?

    此致。

    艾伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Allen:

    如果器件检测到其 LFO 频率 偏离其预期值过多、则会发生 LFO 故障。 因此、我认为这可能会导致一些问题。

    我不清楚为什么会发生这种情况。 在这之前做过什么吗? 或者、它是否可以通过某种方式进行复制?

    此致、

    路易斯·埃尔南德斯·萨洛蒙

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Luis:

    当我们复位 BQ76952时、LFO 故障消失。 但 HWMX 故障位已设置。

    可能是硬件故障?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Allen:

    听起来可能。 我建议您将 IC 完全替换。  

    此致、

    路易斯·埃尔南德斯·萨洛蒙

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    但为什么会发生该故障呢?

    感谢您的帮助!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Allen:

    对此进行了介绍 第 5.3.21节保护比较器多路复用器永久 FAI 其中的 L 技术参考手册

    内部比较器 MUX 检查失败、导致触发保护。 我相信您的 IC 可能出现故障。

    很高兴为您提供帮助!

    此致、

    路易斯·埃尔南德斯·萨洛蒙

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在更换 IC 后、、、但故障仍然是 occu。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Allen:  

    为什么电芯1是-12mV? 您能否分享您的原理图以供审阅?

    此致、

    路易斯·埃尔南德斯·萨洛蒙

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../BMS_2D00_V1.pdf

    我认为电芯-12mv 是由于首先发生了 HWMX 故障。 但无论如何、请在 ti.com 上查找

    谢谢  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Allen:

    我看到电芯1 (VC1-VC0)有问题。 VC0的 Cell-0输入需要有输入滤波器组件、因此那里应该有100欧姆。 我猜是这可能导致了此处的问题。

    此外、该电池无需配备 P-FET、它可以是 N 沟道 FET。 与我们的参考设计中显示的内容类似:

    D1二极管应为肖特基二极管、而不是传统二极管。 D6/D9/D2也是如此。

    Q30不应跨接于 CHG 或 DSG FET。 只能将其放置在 DSG FET 上。 借助电流设置、您可以通过 Q30的体二极管绕过 CHG FET。

    此致、

    路易斯·埃尔南德斯·萨洛蒙

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Allen、

    我还注意到、BQ76952 IC 的所有接地似乎都引用 PACK-。 这是不好的、所有这些都应参考 BAT-。  

    编辑: 千万不要介意上面的评论。 我看到"PACK-"是您的 BAT-。

    请记住、您还需要将电池电流的高电流路径与 IC 接地的低电流路径分开。 这可以通过0欧姆电阻器或网络连接来实现、如上面我分享的参考设计所示。

    此致、

    路易斯·埃尔南德斯·萨洛蒙

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Q30是预放电 FET、我看到参考设计与我的设计相同。

    请再次确认。

    顺便说一下、BQ76952的 BAT 引脚连接到充电 FET 的输出侧、这是否会导致任何问题?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Allen:

    BAT 引脚通常连接到电池端子的正极侧。 我在您的原理图中没有看到这是如何连接的、但您的 Batin+  通常会连接到 CHG FET 源极的同一个节点。

    是的、Q30是预放电 FET、但您的设计与我能告诉您的参考设计不同。 Q30应连接在  com 中获得

    )。 和 P+ 详细信息。 此致、 路易斯·埃尔南德斯·萨洛蒙
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Luis:

    另一个问题可能需要您的帮助。

    对于 BQ76952、采用3-16节电池进行监控、但当 BAT 引脚介于4.7-80V 之间时、BQ 仍然有效。

    这意味着 BQ IC 将从电池消耗功率、直到电池组电压低于4.7V。

    电池组电压如此低会损坏电池、对吗? 如何解决该问题?

    祝你一切

    顺利。 艾伦
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Allen:

    如果电芯电压或电池组电压低于各自的编程值、可将器件配置为进入关断模式。

    您应阅读 技术参考手册  以了解详细信息。

    如有任何新问题、请创建新的 E2E 帖子。

    此致、

    路易斯·埃尔南德斯·萨洛蒙

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Luis,

    如果未添加 Cell0与 VC0之间的100欧姆电阻器、则 BQ 会发生什么情况? BQ IC 现在或以后会出现故障吗?

    此致。

    艾伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Allen:

    VC0引脚可能不受瞬态影响。 测量值也可能不那么准确。

    我不确定还会发生什么情况、但我们不建议这样做。

    此致、

    路易斯·埃尔南德斯·萨洛蒙